O poder da Visão Computacional da WEG no processo de inspeção de rótulos na indústria de alimentos e bebidas
A indústria de alimentos e bebidas é um dos setores que mais demanda inovação tecnológica e automação nos processos produtivos. Um dos aspectos mais importantes para garantir a satisfação dos consumidores é o controle de qualidade dos rótulos dos produtos, que devem estar de acordo com o conteúdo das embalagens e corretamente posicionados. Para isso, é necessário realizar uma inspeção de colagem de rótulos de forma rápida, precisa e confiável.
Neste post, vamos apresentar um caso de sucesso de uma indústria de bebidas que utilizou o Sistema de Visão Computacional da WEG para realizar esta inspeção de forma eficiente e sem erros.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG na indústria de bebidas era inspecionar a colagem correta dos rótulos dos produtos, alertando para divergências entre o rótulo e o conteúdo da garrafa, e verificando se os rótulos estão mal posicionados, rasgados ou danificados. Essas situações poderiam gerar retrabalho, desperdício de material e reclamações de consumidores.
+ Leia também: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?
Solução
A solução escolhida pelo cliente foi instalar um Sistema de Visão na linha de produção, logo após a máquina rotuladora, para realizar a inspeção de colagem de rótulos em garrafas em tempo real.
O sistema captura imagens das garrafas e as envia para o software ClassifierEdge, que aplica algoritmos de Inteligência Artificial para verificar o posicionamento, imperfeições e se o rótulo aplicado condiz com o produto envasado.
Benefícios
A aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG na indústria de bebidas trouxe diversos benefícios para o cliente, tais como:
- Aumento da eficiência no processo de inspeção de rotulagem: a verificação automatizada é mais precisa e consome menos tempo;
- Redução de custos operacionais: uma vez que o sistema sinaliza ao operador que os rótulos estão incorretos, é possível fazer a verificação da origem do erro, evitando assim que haja desperdício de material e retrabalho pela produção de peças fora de padrão;
- Aumento da confiabilidade dos produtos: o processo de inspeção mais preciso e confiável reduz reclamações e dos retornos dos consumidores;
- Aumento da competitividade: a inovação tecnológica conquistada com o sistema de visão computacional pode melhorar a reputação da marca, destacando-a no mercado e fidelizando clientes. Com menos custos é possível ter maior margem de lucro e/ou oferecer produtos com menores preços.
+ Leia também: Usando Visão computacional para detectar objetos estranhos em garrafas de vidro
O Sistema de Visão Computacional da WEG é composto por:
- Câmera MV-SENS: é o dispositivo responsável pela captura das imagens. As câmeras utilizadas pela WEG são de alta resolução, garantindo a qualidade das imagens mesmo em ambientes com pouca luz;
- Computador de Visão MV-CVU: é o equipamento que executa o software e armazena os dados coletados. A MV-CVU é um dispositivo compacto, robusto e de alto desempenho;
- Software NO-CODE ClassifierEdge: é o software embarcado, com inteligência artificial, que recebe as imagens da câmera, e analisa se está tudo em conformidade com os padrões esperados. É uma plataforma de Visão Computacional desenvolvida pela WEG que permite a configuração, a execução e o monitoramento das aplicações de forma simples e em poucos cliques;
- Acessórios: Para garantir a qualidade das inspeções, outros acessórios são utilizados como iluminadores, cabos, módulos I/O e lentes industriais.
Conclusão
O Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução inovadora e eficaz para realizar a inspeção de colagem de rótulos em garrafas, garantindo a qualidade e a conformidade dos produtos. O sistema utiliza a inteligência artificial para analisar as imagens e detectar as irregularidades, proporcionando maior precisão, rapidez e confiabilidade do que os métodos tradicionais de inspeção manual. O sistema também oferece uma interface gráfica intuitiva e amigável, que facilita o monitoramento e o controle do processo pelo operador.
Este case de sucesso demonstra como o Sistema de Visão Computacional da WEG pode ser aplicado em diversos segmentos e processos industriais, contribuindo para a automação, a indústria 4.0, o controle de qualidade, a eficiência, a redução de erros, a inovação tecnológica e as máquinas inteligentes.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Agrolatina alcança ROI de 100% com solução de gestão de ativos WEG
Fundada em 2001, a Agrolatina é uma indústria agrícola peruana, com foco na fruticultura, produzindo uvas de mesa, abacate e romã para os mercados nacionais e...
Como a WEG otimizou 25% de horas mensais de trabalhos manuais com a Plataforma IoT WEGnology®
O departamento de Manutenção da WEG desenvolveu uma aplicação inovadora na Plataforma IoT WEGnology® (PIW), que fornece insights sobre a necessidade de troca de óleo de...
Empresa de saneamento evita desabastecimento de 217 mil famílias com solução de gestão de ativos da WEG
Uma empresa de saneamento, fundada na década de 70, é uma sociedade de economia mista com o governo estadual como acionista majoritário. Responsável pelo abastecimento de...