WEG Digital - Blog

Agrolatina alcança ROI de 100% com solução de gestão de ativos WEG

14 out 2024

Fundada em 2001, a Agrolatina é uma indústria agrícola peruana, com foco na fruticultura, produzindo uvas de mesa, abacate e romã para os mercados nacionais e internacionais, especialmente para os Estados Unidos, Europa e países da Ásia, como China, Taiwan e Coréia do Sul.

Com mais de 15 certificações e regulações internacionais, a empresa mantém um rigoroso controle de qualidade em todas as suas operações, desde os produtos até a manutenção de suas máquinas.

Esse compromisso com a excelência inclui a adoção de um sistema inteligente de monitoramento online e gestão de ativos, que garante o bom desempenho de seus equipamentos.

Neste estudo de caso, você conhecerá como a Agrolatina aprimorou o controle e monitoramento dos seus ativos por meio de técnicas preditivas, elevou a disponibilidade e confiabilidade dos seus equipamentos e alcançou ROI em 14 meses com a solução WEG de monitoramento online e gestão de ativos.

O papel da manutenção na indústria

A rotina de indústrias que exigem alto nível de cuidado e aderência a certificações internacionais pode se tornar extremamente desafiadora se os ativos não forem gerenciados adequadamente.

Uma manutenção eficiente não só torna a operação mais fluida, como também ajuda a reduzir despesas e a evitar gargalos no chão de fábrica, prevenindo paralisações na produção. Quando bem executada, a manutenção se torna uma ferramenta poderosa para impulsionar o crescimento a curto, médio e longo prazo.

Com isto em mente, a Agrolatina entendeu que era necessário investir em uma tecnologia que unisse monitoramento da condição dos ativos e uma solução de gestão de ativos. Por meio de um integrador WEG, a empresa teve contato com a solução WEG Motion Fleet Management (MFM), que atende as duas necessidades.

O início do projeto de gestão de ativos

Em dezembro de 2023, a Agrolatina deu início ao seu projeto de monitoramento com a instalação de 8 unidades de sensores WEGscan, que monitoram automaticamente, dados de vibração e temperatura de motores elétricos, drives, redutores e até mesmo transformadores, 24 horas por dia e 7 dias por semana.

 

 

Desenvolvidos pelo time de engenharia da WEG, que possui mais de 60 anos de experiência na fabricação de motores e equipamentos industriais em todo o mundo, os sensores WEGscan possuem tecnologias exclusivas que outras tecnologias do mercado não possuem, elevando o nível de qualidade das coletas de dados.

Antes da aquisição dos sensores, a Agrolatina não enfrentava problemas graves, como corretivas emergenciais e paradas não programadas, mas entendia que a ausência de dados sobre a condição de seus motores elétricos e compressores de parafuso criava uma necessidade urgente de monitoramento, justamente para evitar falhas no futuro.

Gestão à vista e baseada em dados na manutenção

O sucesso de qualquer operação, seja industrial ou não, depende da utilização eficaz de dados. Não se trata apenas de coletar e armazenar grandes volumes de informações, mas de cruzar e analisar esses dados de forma estratégica.

Na manutenção, a gestão à vista permite que técnicos, planejadores, gestores e gerentes de manutenção compreendam em tempo real a eficiência das operações, facilitando a identificação de acertos, gargalos e oportunidades de melhoria.

Essa abordagem torna a manutenção mais ágil e eficiente, gerando economia ao longo do tempo.

Com a solução WEG de monitoramento online e gestão de ativos, as equipes de manutenção são alimentadas com dados em tempo real, que criam diagnósticos automáticos e alertam quando uma mudança no comportamento do ativo está ocorrendo, mesmo as mais sutis.

Outras indústrias, como as de mineração, por exemplo, requerem dados mais técnicos e aprofundados, como análises avançadas de vibração e deformação estrutural, algo que o MFM fornece.

Os sensores WEGscan coletam automaticamente os dados de vibração e temperatura dos ativos e, por meio de machine learning e algoritmos desenvolvidos pela WEG, identificam as falhas, alertando as equipes com antecedência.

 

 

Estar diversos passos antes das falhas permite que a manutenção possa implementar uma rotina proativa no chão de fábrica, tornando dados cotidianos, em poderosas ferramentas de geração de valor na indústria.

Implementação da solução de monitoramento de ativos

Por meio do parceiro e integrador WEG no Peru, Inova Chilltec, a solução da WEG foi escolhida pela Agrolatina devido à sua capacidade de fornecer uma análise precisa e confiável, análise avançada de dados e, ainda, com um investimento inicial 70% menor do que outras soluções disponíveis no mercado.

Desde as primeiras semanas, as equipes de manutenção da Agrolatina já perceberam a diferença em utilizar uma solução preditiva para pautear os trabalhos no chão de fábrica.

Os sensores instalados permitiram à equipe de manutenção monitorar continuamente os ativos, garantindo que todos os parâmetros vitais fossem mantidos dentro dos padrões ideais.

 

Conheça mais sobre o WEGscan

 

Durante a instalação dos sensores, são configurados os alarmes de banda e do módulo para análise de sinais de vibração (ISO 20816), em modo espectral e no domínio do tempo, para realização de diagnóstico.

Os sensores também realizam a coleta da temperatura de forma não invasiva da superfície do equipamento, detectando oscilações dos parâmetros configurados. Para motores ventilados os sensores WEGscan suportam temperaturas entre -40ºC a 135ºC e, para as aplicações sem ventilação, entre -40ºC e 100ºC.

Resultados obtidos com a solução de gestão de ativos da WEG

A adoção da solução de gestão de ativos da WEG trouxe ganhos diretos no gerenciamento da manutenção para a Agrolatina. Com base em dados, a empresa passou a tomar decisões mais assertivas, assegurando que suas máquinas operem de forma segura e eficiente, sem riscos para a produção.

Desde a implementação, nenhum problema significativo foi detectado, indicando um desempenho ideal dos equipamentos. O retorno sobre o investimento, estimado em 14 meses, reflete a eficiência da solução. Além disso, a Agrolatina aprimorou o controle de seus ativos, com técnicas de análise preditiva que aumentaram a confiabilidade das máquinas.

 

 

Em resumo, a solução da WEG proporcionou maior segurança operacional, garantindo o funcionamento contínuo dos ativos críticos, essencial para uma produção eficiente e ininterrupta no setor agrícola, especialmente na fruticultura.

 

Leia também:

 

 

 

Conheça a solução WEG para o monitoramento e gestão de ativos e tome decisões baseadas em dados na manutenção, implementando uma gestão à visto dos seus ativos. Aumente a disponibilidade e confiabilidade de suas máquinas, alcançando ROI em tempo recorde.

Solicite uma demonstração gratuita, sem compromisso, clicando no botão abaixo.

      FALE COM UM ESPECIALISTA WEG      

 

 

Leia também

Gestão de Ativos
20 nov 2024

O que há de novo na versão 3 do WEG Motion Fleet Management

O WEG Motion Fleet Management (MFM), solução de gestão de ativos da WEG, integra o sensor WEGscan e um software em uma única ferramenta, reunindo o...

Gestão de Ativos
14 nov 2024

Novo Template na Plataforma IoT WEGnology®: Conheça o WEG Connected Product Foundation

Começamos o mês de outubro com uma grande novidade na Plataforma IoT WEGnology®. Acabamos de liberar o novo template: WEGnology® Connected Product Foundation (WCPF), que integra...

Estudos de Caso Transformação Digital
4 out 2024

Como a WEG otimizou 25% de horas mensais de trabalhos manuais com a Plataforma IoT WEGnology®

O departamento de Manutenção da WEG desenvolveu uma aplicação inovadora na Plataforma IoT WEGnology® (PIW), que fornece insights sobre a necessidade de troca de óleo de...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo