Como o Edge Computing na Plataforma IoT WEGnology® pode facilitar suas decisões?
Você sabia que com a funcionalidade de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology® é possível implementar lógicas remotamente em todos os seus dispositivos de borda utilizando linguagem Low-Code?
Essa característica não apenas diminui a necessidade de conexão constante, mas também oferece a oportunidade de executar o pré-processamento das informações antes de enviá-las para a nuvem, resultando na otimização do tráfego de dados, o que garante aplicações IoT com mais baixo custo e ainda mais eficientes.
A funcionalidade de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology® pode ser implementada com emprego de linguagem Low-Code, o que torna mais fácil e rápido para os desenvolvedores criarem e implantarem aplicações IoT. Isso significa que os clientes da Plataforma IoT WEGnology® iniciam mais rapidamente o uso da solução IoT, ou mesmo, reduzem o time-to-market de seus produtos finais.
Com a capacidade de fazer tudo isso em apenas um lugar, as aplicações IoT desenvolvidas na Plataforma IoT WEGnology® se tornam muito mais versáteis e escaláveis. Veja a seguir o que é a funcionalidade de Edge Computing, quais são seus benefícios e suas opções de aplicação.
O que é Edge Computing?
Edge Computing, ou Computação de Borda, é quando o processamento de dados é feito diretamente no Edge Device, que é o hardware empregado para fazer a conectividade dos dados de campo provenientes do sistema de automação e/ou do processo com a plataforma IoT, o que proporciona baixa latência e uma rápida tomada de decisão, contribuindo significativamente para aprimorar a gestão das informações.
Benefícios da função de Edge Computing na Plataforma IoT WEGnology®
Ao utilizar a função de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology®, você pode controlar seus dispositivos de borda remotamente e manter suas aplicações funcionando mesmo quando a conectividade com a nuvem é perdida. Também é possível pré-processar e filtrar dados com a linguagem Low-Code, garantindo um menor esforço na codificação. Entenda:
Controle local
Nas situações de conexão instável com a Internet a perda de dados é uma preocupação, assim a função de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology® foi desenvolvida de forma que as aplicações IoT continuem funcionando no Edge Device mesmo quando a conexão com a nuvem é interrompida. Isso garante uma maior segurança e evita a perda de dados do sistema.
Por exemplo, quando um sensor detecta um parâmetro anormal em um determinado processo ou ainda quando um atuador executa alguma função de automação, a lógica da aplicação que está implementada no dispositivo de borda pode executar uma operação de segurança ou de correção, como parar a máquina ou enviar um alarme imediatamente, sem depender do processamento somente na nuvem ou correr o risco de ter atrasos no processamento da informação devido à baixa velocidade de conexão.
Solução para perda conectividade
A funcionalidade de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology® permite criar relatórios de gerenciamento dos dados de processo e até mesmo da operação do próprio dispositivo de borda, mesmo quando o sistema estiver off-line. Isso é feito através de um buffer de dados que armazena informações relacionadas ao processo e com as lógicas de operação. Assim que houver uma reconexão com a nuvem, o dispositivo enviará para a Plataforma IoT WEGnology® todos os dados e relatórios salvos de uma só vez, porém distribuídos na timeline de acordo com a data e horários que ocorreram, evitando a perda de informações importantes e garantindo uma maior confiabilidade dos dados a serem tratados pela sua aplicação.
Filtragem de dados
Em algumas aplicações, os sensores e dispositivos de automação geram um grande volume de medições e dados. Nem todos esses dados são relevantes a curto prazo. Com a função de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology®, é possível filtrar essas informações localmente, enviando apenas os dados essenciais para a nuvem. Isso pode reduzir o número de transferências e consequentemente otimizar ou mesmo reduzir o tráfego de dados ajudando a reduzir o custo dos serviços de cloud.
Além de otimizar o tráfego de dados e consequentemente os custos da aplicação IoT, o processamento de dados no dispositivo de borda também pode auxiliar na redução do consumo de energia de dispositivos de campo que são alimentados por bateria, como ocorre, por exemplo, no software da WEG Motion Fleet Management, que foi desenvolvido sob a Plataforma IoT WEGnology® e utiliza a funcionalidade Edge Computing para otimizar tanto o tráfego de dados quanto o consumo da bateria dos sensores WEGscan.
Aplicações Low-Code
Seguindo o diferencial de programação Low-Code da Plataforma IoT WEGnology®, a função de Edge Computing é programada por meio de Visual Workflows, o que permite que os desenvolvedores gastem menos tempo com programação de funções básicas e possam dedicar mais esforço com codificação de funções mais complexas e específicas. Além disso, possibilita que os profissionais de tecnologia de automação (TA) possam fazer alterações e atualizações no sistema com total autonomia.
As atualizações e o versionamento do firmware são realizados totalmente via Plataforma, de um só lugar, o que permite a escalabilidade da solução de IoT, especialmente em aplicações com vários dispositivos de borda conectados.
Com uma simples alteração no Workflow, você pode fazer a implementação do programa de forma remota, através da nuvem, e sem a necessidade de um compilador externo ou cabeamento nos dispositivos.
Além disso, você pode controlar as versões do programa em seus equipamentos, garantindo maior segurança em casos de atualizações mais complexas e possibilitando a execução de diferentes lógicas conforme necessário.
Agentes de computação de borda na Plataforma IoT WEGnology®
A funcionalidade de Edge Computing da Plataforma IoT WEGnology® oferece duas opções de aplicação que consideram o poder de processamento do hardware utilizado. Veja a seguir como funciona:
1- Gateway Edge Agent
A opção de Gateway Edge Agent é utilizada quando o dispositivo de borda possui uma maior e mais eficiente capacidade de processamento. Essa opção é usada quando os periféricos (sensores e dispositivos) são capazes de operar por meio de protocolos industriais, ou quando é necessário um servidor Web ou visualização de dados local. Em geral, sugerimos o uso da opção de Gateway Edge Agent sempre que o hardware suportar.
Aproveite e conheça o WCD-ED300, especialmente desenvolvido para conectar máquinas e equipamentos à Plataforma IoT WEGnology®, garantindo conectividade, monitoramento e armazenamento preciso de todos os equipamentos e dados de processo envolvidos.
2- Embedded Edge Agent
O Embedded Edge Agent é a opção mais adequada para hardwares com menor capacidade de processamento, como sistemas embarcados, ou quando há dificuldade em atualizar o firmware localmente devido a restrições de acesso físico aos dispositivos, por exemplo.
Ao incorporar o Embedded Edge Agent diretamente no microcontrolador, você pode alterar o comportamento de seus dispositivos de forma dinâmica e remota usando o editor de fluxo de trabalho Low-Code da Plataforma IoT WEGnology®, sem exigir atualizações de firmware Over-the-Air (OTA).
Para essa opção, a configuração inicial requer o conhecimento de um desenvolvedor, mas a manutenção e atualização do firmware pode ser feita inteiramente pela Plataforma IoT WEGnology®, em Low-Code, usando o Embedded Edge Agent. Isso agiliza o trabalho do programador, pois dessa forma, ele é capaz de atualizar toda a frota de equipamentos remotamente de uma só vez.
A figura a seguir mostra um exemplo de Workflow utilizando o Embedded Edge Agent:
Quer conhecer mais sobre as possibilidades do processamento em borda via Plataforma IoT WEGnology®? Então acesse nosso Fórum de Dicas para a comunidade e nossa Documentação completa!
Acelere o desenvolvimento das suas aplicações e dos seus serviços IoT. Clique aqui e comece o teste agora mesmo.
Leia também
Como a WEG otimizou 25% de horas mensais de trabalhos manuais com a Plataforma IoT WEGnology®
O departamento de Manutenção da WEG desenvolveu uma aplicação inovadora na Plataforma IoT WEGnology® (PIW), que fornece insights sobre a necessidade de troca de óleo de...
Tendências Futuras na IoT: O Que Esperar na Revolução Conectada
Já imaginou como será o mundo em 2030? Estudos apontam que haverá mais de 25 bilhões de dispositivos conectados à Internet, representando um aumento de quase...
TMSA desenvolve software com tecnologia WEG que aumenta a eficiência
Com matriz em Porto Alegre e filiais em São Paulo, Minas Gerais e na Argentina, o Grupo TMSA é um dos maiores players no segmento de...