À medida que as minas africanas se esforçam para reduzir custos e extrair mais valor dos seus ativos, motores modernos e de alta eficiência da WEG estão ajudado a cortar custos com energia elétrica e manutenção.
Quase dois terços da energia consumida pelo setor de mineração estão associados à motores elétricos, portanto é muito importante que as mineradoras observem esses equipamentos quando precisam economizar, segundo o executivo de desenvolvimento para a África da Zest WEG Group, Edson Cristofolini.
“Onde há um motor de 55 kW antigo em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estimamos que a mineradora possa economizar mais de 20MW por ano só trocando esse motor por um motor WEG Premium IE3 de alta eficiência”, diz Cristofolini.
Essa economia pode ser ainda maior considerando a quantidade de motores em operação em uma mina de grande porte, ele diz. Além de reduzir o consumo, os motores WEG de rendimento IE3 também contribuem com a rentabilidade da mina através da sua longa vida, baixa manutenção e sua confiabilidade.
“Em minas que ficam em locais remotos, os reparos e substituições de motores são bem custosos e demandam muito tempo para serem realizados, então esses motores são desenvolvidos para operar com confiabilidade mesmo em condições severas”, ele diz. “Um aspecto importante do projeto dos motores WEG Premium IE3, por exemplo, é a sua classe de isolação H com classe térmica B”.
Isso proporciona uma folga de 60°C entre a temperatura média de operação do estator e a efetiva capacidade de isolamento do motor, protegendo o motor tanto de variações de tensão quanto de altas temperaturas ambiente.
Esse projeto robusto também possui um fator de serviço de 1.15, permitindo que o motor trabalhe com sobrecarga de até 15% continuamente sem comprometer a confiabilidade. Com as menores perdas e a temperatura de operação reduzida desses motores, a temperatura dos rolamentos também é menor.
“Temperaturas menores nos rolamentos significam que menos graxa precisa ser utilizada e que os intervalos de lubrificação dos rolamentos é maior”, explica Cristofolini.
Contaminação por água e poeira são prevenidas graças ao exclusivo sistema de vedação WEG W3 Seal com classe de proteção IP66, o nível mais alto de proteção antes da categoria de motores submersíveis.
“Levando em consideração que muitas minas não tem oficinas de manutenção extensiva, os motores são projetados para proporcionar fácil instalação e manutenção, com pés sólidos e caixas de ligação maiores que facilitam o trabalho de conexão”, diz Cristofolini.
Ele reforça que é importante para as mineradoras priorizar o custo total de aquisição com motores de alta performance e projetos de alta qualidade durante o seu processo de escolha de motores uma vez que, com reduzidos custos de manutenção e operação, o custo de aquisição representa só 2% do custo de operação do mesmo em 10 anos. Segundo Edson, os motores WEG Premium IE3 tem o menor Custo Total de Aquisição do setor de mineração em toda a África.