El WEG Motor Scan fue desarrollado para ser utilizado en motores eléctricos, no obstante, a partir de ahora, puede ser utilizado en otros activos, como: reductores, bombas, ventiladores, compresores y otros sistemas accionados por motores eléctricos. De esa forma, su fábrica puede ser monitoreada con una única solución.
Las novedades y actualizaciones a que este documento se refiere, son aplicadas cuando el activo en el cual el sensor fue instalado no es un motor eléctrico.
Cuando el activo sea un motor eléctrico, deberá ser consultado el Manual General de Instalación y Operación.
Luego de instalar y registrar la aplicación, habilite el sensor e inicie su configuración. Los pasos para realizarla pueden ser visualizados directamente en la aplicación o conforme es indicado en el procedimiento de abajo:
Hacer Click en el botón “NUEVO DISPOSITIVO” y seleccionar la opción “Configurar” en el menú de opciones.
Elija en qué planta desea registrar el sensor.
En la lista serán exhibidas las plantas registradas en la WEG IoT Platform, para las cuales el usuario es el administrador.¿No tiene planta registrada?
Haga clic en “Nueva planta” y realice el registro.
El apodo del sensor será utilizado para identificarlo en el emparejamiento y en la WEG IoT Platform.
El apodo puede contener hasta 10 caracteres.
El apodo no puede contener caracteres especiales.
Se pueden agregar cuantas etiquetas sean necesarias.
Las informaciones no son obligatorias y pueden ser modificadas en la WEG IoT Platform.
Seleccionar el tipo de equipo donde el sensor será instalado.
El equipo podrá ser modificado en la WEG IoT Platform.
Los límites son obligatorios y pueden ser modificados en la WEG IoT Platform.
Para finalizar aguarde la sincronización de los datos, aguardando hasta que el firmware para aplicaciones diversas sea enviado al sensor y su registro en la WEG IoT Platform sea finalizado.
Acceda a WEG IoT Platform para verificar si el sensor aparece en la planta.
A partir de ahora, el sensor estará correctamente configurado y realizará mediciones de vibración y temperatura cada 10 minutos.
Utilice el smartphone o gateway para bajar las mediciones y enviarlas a WEG IoT Platform.
Dependiendo del modelo del aparato y/o de la versión del software, la conexión entre el dispositivo móvil y el sensor puede no establecerse. En ese caso, se recomienda utilizar otro aparato para hacer la conexión.
WEG MOTOR SCAN FIRMWARE 2.0 (02/10/2019)