Sensores cada vez más pequeños y más inteligentes se extendieron y pueden encontrarse integrados en móviles, tablets, sistemas de telemetría de aeronaves, automóviles, máquinas eléctricas, entre otros equipos. La evolución de la capacidad de almacenamiento, el procesamiento de datos, la conectividad y la disminución del tamaño de los sensores posibilitaron su uso masivo en las más distintas aplicaciones residenciales e industriales. Estos dispositivos capturan y transforman datos en información accesible a los usuarios. Y este volumen exponencial de información implica directamente en el avance de nuevas tecnologías de tratamiento de datos, con el fin de gestionar de forma más directa y práctica las informaciones capturadas por los sensores, con una mínima interferencia humana.

Sensor más inteligente con Machine Learning

Fue con esta idea que WEG lanzó en 2018 el WEG Motor Scan, un sensor inteligente que ayuda en el diagnóstico de la performance de múltiples equipos. Ahora con el lanzamiento de WEG Motor Specialist, módulo con inteligencia artificial y Machine Learning, el sensor aprende de los patrones y desvíos del funcionamiento que el motor eléctrico demuestra en la operación y pone a disposición estos datos de manera automática a través de un Gateway en el WEG Motion Fleet Management. Y a partir de este aprendizaje el WEG Motor Scan identifica, sin interferencia humana, sucesos de vibración que alteran los patrones de funcionamiento del equipo supervisado. Inteligencia artificial a favor de la fiabilidad, productividad y disponibilidad de la máquina.

El desarrollo del módulo WEG Motor Specialist, permite que realice el diagnóstico de fallo automático de desbalanceado y desalineación de los motores eléctricos, así como indicadores de carga y consumo. Y para comprobar la fiabilidad de la solución por anticipado se realizan ensayos dentro de los laboratorios de prueba.

Cómo WEG ha validado experimentalmente el desequilibrio y la desalineación

Para apuntar a estos parámetros fue utilizado una metodología de estadísticas con base en la concordancia del diagnóstico, en el que el WEG Motor Scan® fue desafiado a responder con el patrón de operación del motor establecido para dos tipos de falla: desbalanceado y desalineado, siendo probados también en el estado ideal (balanceado y alineado). Los resultados presentados por WEG Motor Scan® fueron comparados antes y después de la imposición de las fallas, para análisis de concordancia. Para garantizar la reproducibilidad de los resultados, se realizaron más de 15.000 mediciones en un entorno controlado, dentro de los laboratorios de pruebas e investigación de WEG, totalizando 120 modos de fallas en diversos motores. El índice de concordancia llegó al 92% entre la falla generada y el diagnóstico del WEG Motor Scan®, un excelente indicador de la fiabilidad del diagnóstico automático de monitoreo.

El proceso de validación es continuo, es alineado a la estructura interna de WEG, con más de 17 laboratorios de pruebas de motores, que realizan más de 60 mil pruebas por año. Además, en 2021, WEG se habrá instalado más de 1.000 sensores en plantas de fabricación y en funcionamiento con WEG Motor Specialist. 

Con la implementación del diagnóstico de fallas por medio del WEG Motor Scan®, el Departamento de Mantenimiento de las plantas de WEG pasó a contar con estos Sensores e inteligencia artificial integrada para el monitoreo de vibraciones máquinas, informa el Director de Ingeniería de WEG, Rodrigo Fumo.

Gracias a la solución, es posible eliminar las rutas de verificación y el análisis de espectros de vibración para identificar las principales incidencias de fallo, que conllevan costos elevados y un mayor plazo de entrega del análisis para la definición del diagnóstico del motor. Con el módulo WEG Motor Specialist, el diagnóstico de falta por desequilibrio y desalineación se hace de manera autónoma y asertiva permitiendo al usuario una acción de mantenimiento rápida y de bajo costo.

WEG es reconocida por participar en múltiples aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, ofrece al mercado diversas soluciones de alto rendimiento para la Industria 4.0, las cuales son desarrolladas con alta tecnología e innovación, con el objetivo de mejorar los procesos industriales en todo el mundo. 

Para mayor información: www.weg.net/wegmotorscan