WEG se destaca una vez más suministrando un gran motor de inducción hecho a medida para una importante planta siderúrgica en India. El motor de inducción de la línea MGW, 26 MW / 4 Polos / 11 kV, es el mayor jamás fabricado en el parque fabril de WEG en India para el mercado indio, fue seleccionado para accionar el compresor de aire principal de la planta de oxígeno, fundamental para el funcionamiento de la Fase 1 de la planta de producción de acero.
El proyecto implicó reemplazar un motor existente en la planta, una tarea compleja que requirió experiencia técnica para superar los desafíos de integrar el nuevo motor con la estructura existente. Para esto, era fundamental combinar todas las dimensiones de la máquina, garantizando que no fuera necesario realizar modificaciones en el lugar ni en los cimientos. Desde la entrada y salida de agua hasta las líneas de aceite, los puntos de entrada de cables y los detalles del eje, cada elemento fue considerado cuidadosamente para una transición eficiente.
La elección de un motor de inducción no sólo cumplió con las demandas técnicas, sino que también ofreció ventajas sustanciales sobre los motores síncronos, comúnmente utilizados para esta aplicación porque los motores de inducción son raros en este tamaño y potencia. La criticidad del sistema se ha minimizado significativamente, eliminando la necesidad de un mantenimiento complejo asociado con componentes como el excitador y los paneles del excitador, así como la delicada integración con los sistemas de telemetría del motor y el rotor.
La confiabilidad del motor de inducción de WEG fue un elemento clave para que la producción fluyera sin problemas. Desde que se instaló el motor, la planta siderúrgica no ha experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado en el último año de operación, lo que contribuye a un entorno de producción continuo y eficiente.
Con el compromiso de WEG de ofrecer al mercado soluciones tecnológicas y confiables, esta asociación no sólo aumenta la productividad de la planta, sino que también contribuye a aumentar la capacidad de producción de acero en India.