La empresa Itaipu Binacional, referencia mundial en la generación de energía, recibirá una serie de equipos fabricados por WEG destinados a la ampliación de la Subestación Margen Derecha, ubicada en el lado paraguayo del complejo de la planta hidroeléctrica.
El contrato firmado en consorcio con una constructora local incluye productos destinados a satisfacer la creciente demanda de energía y también a reforzar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, mediante la elección de un transformador con aceite vegetal. Esta opción reduce el impacto ambiental en comparación con el aceite mineral, ya que es biodegradable y proviene de fuentes naturales, además de reducir los riesgos de contaminación del suelo y del agua, contribuyendo a la preservación del medio ambiente.
Este proyecto forma parte de la ampliación del Sector 1 de la Subestación Margen Derecha – Patio de 66 y 23 kV, destinados a la adecuación del suministro de energía para alimentar los Servicios Auxiliares del complejo de la Planta Hidroeléctrica de Itaipu. La entrega de los equipos se completó en el segundo semestre de 2024 y garantizará el suministro de energía a diversas áreas del complejo.
El alcance de los equipos fabricados y suministrados por WEG incluye:
- Transformador de Fuerza Aislado con Aceite Vegetal – 66/23 kV – 10 MVA
- Transformador de Fuerza Seco – 23/13,8 kV – 5 MVA
- Transformadores de Servicios Auxiliares tipo pedestal aislados con aceite vegetal – 23000/220 V – 75 kVA
- Seccionador tripolar 72,5 kV – 1250 A – 25 kA
- Sistema completo de SPCS con suministro de paneles
Uno de los aspectos destacados de este suministro es el primer transformador aislado con aceite vegetal que será utilizado por Itaipu, reemplazando el equipo tradicional con aceite mineral por esta opción biodegradable. La tecnología fue desarrollada a partir de un estudio exhaustivo realizado por la Dirección Técnica de Itaipu, que evaluó tanto los aspectos técnicos como los ambientales. El aceite vegetal no solo tiene un punto de inflamación más alto, lo que aumenta la seguridad operativa, sino que también es una alternativa renovable y menos impactante para el medio ambiente.
Además de los equipos de fabricación directa de WEG mencionados anteriormente, algunos otros equipos y componentes completan el suministro, como pararrayos, Módulo Híbrido Compacto, Cubículos de Media Tensión y otros componentes periféricos, como cuadros eléctricos de baja tensión, sistema de detección y combate a incendios con agua nebulizada, sistema completo de aire acondicionado para la nueva edificación, etc.; todos bajo la gestión de WEG.
Entre los componentes mencionados, podemos destacar el Módulo Híbrido Compacto, compuesto por Seccionador, Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial y Disyuntor, destinados a la protección y maniobra del Transformador de Fuerza.
Con esta iniciativa, Itaipu se posiciona a la vanguardia del mercado, demostrando que la actualización tecnológica puede ir de la mano con la responsabilidad ambiental. La planta reafirma su compromiso con prácticas sostenibles, consolidando su liderazgo en la generación de energía limpia y eficiente.