Dentro de la estrategia de la compañía de suministrar productos y soluciones a diferentes sectores industriales, WEG concluyó este febrero la expansión de la Subestación Igaporã III, ubicada en el suroeste de Bahía, con el suministro del 4to banco de Autotransformadores monofásicos de 500/230 / 13.8kV - 250MVA. Este suministro hace de esta Subestación la más grande en la capacidad operativa de CHESF, con una capacidad instalada de 3,000MVA, lo que demuestra la solidez de la generación de energía eólica en la región noreste.

Uno de los beneficios ofrecidos por CHESF con esta nueva subestación es optimizar el flujo de energía en el Sistema Interconectado Nacional, que actualmente tiene aproximadamente 306.650MW de capacidad de energía instalada en el sistema de transmisión de energía. CHESF representa el 18.25% de este suministro de energía, lo que hace con que sea una de las principales empresas en el mercado brasileño de suministro de energía. De los 55.947MW de capacidad de CHESF, el 11% corresponde a la generación de energía instalada por WEG.

El suministro y la energización de esta subestación son parte de un paquete de expansión que CHESF ha realizado en los últimos años y cuentan con WEG como uno de los proveedores principales. "Estos autotransformadores monofásicos son equipos de gran tamaño, con alta capacidad de potencia y alta tensión, además de ser muy críticos para los requisitos de fabricación, transporte e instalación. En los últimos años, WEG ha suministrado equipos y servicios a más de 30 subestaciones de CHESF.", dice Carlos Diether Prinz, Director General de la División de Transmisión y Distribución de WEG.

 

Eletrobrás es la empresa de servicio público de energía más grande de América Latina, la décima más grande del mundo, y también es la cuarta compañía de energía limpia más grande del mundo. Entre las subsidiarias de Eletrobras, hay compañías de generación, transmisión y distribución, y una de ellas es CHESF (Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco; Compañía Hidroeléctrica de São Francisco) que genera y transmite energía eléctrica desde plantas hidroeléctricas a todas las ciudades al noreste de Brasil. La compañía posee 14 plantas de energía hidroeléctrica y 1 planta de energía termoeléctrica, 111 subestaciones y más de 19 mil kilómetros de líneas de transmisión en todo Brasil, especialmente en la región noreste del país.