WEG anuncia el acuerdo de homologación para ser el proveedor certificado y calificado de Peugeot para la venta e instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. El fabricante de automóviles hizo el anuncio oficial durante el lanzamiento del nuevo vehículo eléctrico E-208 GT de Peugeot.
El contrato prevé la inclusión de los tipos WEMOB WALL y PARKING de WEG en el catálogo de productos de Peugeot, así como el soporte técnico y la instalación de estaciones de carga para los clientes.
Disponible para los mercados nacionales y extranjeros, el WEGMOB se considera una solución innovadora para la energía limpia, que es la principal preocupación de WEG con la protección del medio ambiente.
Diseñada para uso interior o exterior, ya sea en garajes o estacionamientos, la línea WEMOB cuenta con un diseño moderno y compacto. El tipo WALL de 7.4kW permite una recarga del 80% en 6 horas y es ideal para viviendas y condominios, tanto para redes monofásicas como bifásicas. Las características incluidas son conectividad Wi-Fi, LED de señalización, control de acceso TAG, aplicativo EV Drivers, funciones de carga inteligente y medición de energía.
Por otro lado, el tipo PARKING hasta 22kW ofrece más potencia y conectividad con Wi-Fi, cable Ethernet y redes móviles 4G, asegurando una recarga aún más rápida del 80% en 4 horas, siendo ideal para estacionamientos con espacios compartidos en condominios, empresas, edificios comerciales, hoteles, centros comerciales y propietarios de flotas que tienen acceso a redes energéticas trifásicas.
“Nuestra estrategia es convertir a WEG en el principal proveedor de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos y en una referencia en soluciones eficientes, sustentables e inteligentes para el segmento de movilidad eléctrica”, afirma Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la Unidad de Negocio de Automatización de WEG.
Actualmente, WEG cuenta con una amplia red de servicios en Brasil y mantendrá las estaciones de carga actualizadas vía Over-The-Air (conexión a través de la red de internet del cliente), además de garantizar repuestos en todo el territorio nacional.
El nuevo PEUGEOT e-208 GT es un automóvil de diseño totalmente deportivo que mejora el placer de conducir con un enfoque en la electrificación. Rápido y dinámico, el PEUGEOT 208 ahora también se ofrece en una configuración 100% eléctrica, lo que marca la entrada de la marca en un nicho con un gran know-how y una presencia significativa en el mercado europeo. El rendimiento del PEUGEOT e-208 GT está respaldado por un motor que entrega 260 Nm de par de arranque (26.5 kgfm) y 136 hp (100 kW), lo que permite a este modelo acelerar de 0 a 100 km / h en tan solo 8.3 segundos. Con 50 kWh de capacidad, el Peugeot e-208 GT tiene una capacidad de conducción de unos 340 km a plena carga (WLTP "Procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizados en todo el mundo). El sistema consta de un enchufe tipo 2, para corriente alterna (CA), y un enchufe CCS-2, para corriente continua (CC). La carga comienza inmediatamente después de conectar el cable, y el usuario monitorea el estado de las luces indicadoras de recarga (blanco = apertura para la conexión del enchufe; verde: intermitente = cargando y fijo = carga completa; rojo = problema de recarga) Para soltar el enchufe, simplemente desbloquee las puertas del vehículo.
Sobre las Estaciones de Carga WEG:
- Tipo WEMOB Wall a 110V o 220V (monofásico y bifásico) hasta 7.4kW, proporcionando un 80% de recarga de las baterías del PEUGEOT e-208 GT en aproximadamente 6 horas.
- Tipo WEMOB Parking a 220V o 380V (trifásico) hasta 22kW, proporcionando un 80% de recarga de las baterías del PEUGEOT e-208 GT en aproximadamente 4 horas.
- Tipo WEMOB Station a 380V (trifásica) hasta 150kW, proporcionando un 80% de recarga de las baterías del PEUGEOT e-208 GT en aproximadamente 30 minutos.