En motores de inducción de eje rígido, la primera velocidad crítica de rotación de todo el motor (incluidos los efectos de la rigidez / suavidad real del rodamiento, soportes de rodamientos, carcasa e instalación en la base) debe ser al menos 15% superior a la velocidad sincrónica de 2 polos. Esto se hace para minimizar la vibración a todas las velocidades de operación. Las vibraciones más bajas significan dos cosas muy importantes para el operador de la planta: menor mantenimiento y mayor confiabilidad.
El oleoducto existente se extiende en la región del Kurdistán desde Khurmala hasta Fish Khabur, donde se conecta con otro oleoducto que atraviesa Turquía. Con el fin de mejorar el flujo del petróleo crudo, un contratista de ingeniería chino está construyendo una nueva estación de bombeo.
El paquete suministrado por WEG incluye cuatro motores de 5.600kW, 11kV, 3.000 rpm, tres en operación y uno de repuesto, para impulsar las bombas de refuerzo de la línea principal. La primera velocidad crítica de rotación de estas máquinas es 3.720 rpm, 24% superior de la velocidad sincrónica de 2 polos.
Este suministro demuestra la experiencia y la capacidad de WEG de proyectar y fabricar motores eléctricos para las aplicaciones industriales más severas.