Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Chili est l'un des pays d'Amérique latine qui souffre le plus des effets du changement climatique.
C'est pour cette raison que les entreprises sanitaires ont réalisé plusieurs investissements pour faire face de manière opportune et efficace aux éventuelles urgences d'origine naturelle qui affectent leurs clients.
Le projet vise à renforcer les réserves du système de production d'eau potable et à accroître la sécurité de l'approvisionnement en eau de Santiago. En saison des pluies, l'eau qui tombe trouble le débit du fleuve Maipo, d'où provient 85% de l'approvisionnement en eau de l'entreprise sanitaire Aguas Andinas, ce qui rend impossible l'exploitation de ses stations d'épuration. Le projet prévoit la construction d'un bassin de réserve d'eau brute qui augmentera l'autonomie de 11 à 34 heures, lorsque les stations de traitement des eaux ne peuvent pas fonctionner en cas de turbidité extrême.
Le segment de l'eau est l'un des nombreux segments desservis par WEG par l'intermédiaire de spécialistes qui évaluent en permanence les possibilités de fournir leurs produits et solutions adaptés aux applications les plus sévères. Dans ce cas précis, WEG, par l'intermédiaire de sa branche commerciale au Chili, a fourni cinq moteurs HGF High Thrust de 1000 CV ayant une tension nominale de 4160 V. Ces moteurs fonctionneront dans ces réservoirs de réserve en application verticale sur des pompes.
Pour WEG, cette fourniture élargit ses références dans le domaine de l'eau et renforce la capacité technique de l'entreprise à développer et à fabriquer des produits et des solutions électro-électroniques pour des segments de marché spécifiques.
Les étangs de Pirque, identique à l’appellation du projet, ont fait l’objet d’une construction de six méga étangs de réserve pour stocker l'eau brute de la rivière Maipo en temps normal. Celle-ci peut ainsi être utilisée pour produire de l'eau potable en cas d'urgence. Ils ont une capacité de 1 480 millions de litres et leur surface équivaut à 50 terrains de football. Avec la construction de ces étangs, Santiago augmentera de 11 à 34 heures l'autonomie en eau potable sans puiser dans le fleuve Maipo.
L'importance de cet approvisionnement est d'apporter l'autonomie à la capitale Santiago, principale ville de la région métropolitaine, où se concentrent près de 40% des habitants du Chili.