Com o intuito de promover eficiência e segurança para a proteção de motores, a WEG apresenta ao mercado o novo Inversor de Frequência de Média Tensão MVW3000. O lançamento complementa a linha de inversores de média tensão, que já conta com o modelo MVW01, passando a atender também motores com tensão de até 13,8 kV.
Além da confiabilidade da marca WEG, gigante catarinense que conta com mais de 30 anos de experiência em inversores de frequência, a novidade se destaca pela versatilidade de utilização em diversos segmentos da indústria. Isso porque, ao contemplar uma programação similar à aplicada na linha de inversores de baixa tensão, o MVW3000 contempla uma ampla gama de processos produtivos. Em comum, eles necessitam de variação de velocidade, como compressores, bombas, ventiladores, correias transportadoras e até mesmo moinhos.
O produto também pode ser utilizado em novas instalações ou reformas, pois além de controlar a velocidade para a otimização dos processos, ele possibilita a economia de energia e a diminuição dos custos de manutenção. Assim, torna-se uma alternativa para a modernização e atualização dos parques fabris.
O MVW3000 permite o acionamento de motores com isolação standard, configurando-se, portanto, como a solução ideal para um projeto de eficiência energética, já que não há a necessidade de rebobinar ou trocar o motor existente. O produto utiliza a tecnologia multiníveis de inversores de tensão imposta através da topologia Cascaded H-bridge (CHB). Isso significa que as formas de onda de saída produzidas pelo drive permitem a aplicação em motores de indução ou síncronos novos ou existentes, sem necessidade de isolação especial.
Outro diferencial está na utilização de capacitores de filme plástico, que garantem longa vida útil ao equipamento. Além disso, ele possui by-pass automático de células, que possibilita a operação contínua, mesmo em evento inesperado de falha, possibilidade de coluna de entrada com seccionadora e transformador defasador multipulsos incorporados, sendo uma solução totalmente integrada, ou seja: todas as partes do sistema de média tensão estão em um único painel.