WEG acaba de reforzar su asociación con Mercedes-Benz con el lanzamiento del eO500U, el nuevo autobús eléctrico de la montadora.
La compañía, que ya había suministrado estaciones de carga ultrarrápida y productos para la infraestructura de distribución de energía de la nueva fábrica de autobuses de Mercedes-Benz en Brasil, ahora fue aprobada como proveedor oficial de estaciones de carga para el nuevo modelo eO500U.
Con el acuerdo, WEG pasa a formar parte del ecosistema de electro movilidad de Mercedes-Benz, suministrando la línea WEMOB – WEG Electric Mobility, modelo de estación de carga de 30 a 150kW, ideal para carga ultrarrápida de vehículos pesados en corriente continua estándar CCS2-DC.
“Esta asociación con Mercedes-Benz reafirma nuestro compromiso con la ampliación de la infraestructura necesaria para la electrificación del transporte urbano de pasajeros en Brasil”, destaca Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la Unidad de Negocios de Automatización de WEG.
Con capacidad para recargar la batería a plena carga de un bus eléctrico hasta tres horas, las estaciones de carga WEG también cuentan con control de acceso seguro vía RFID o app, y todos los dispositivos de protección y medidores de energía incorporados para una carga segura. Asimismo, la nueva versión Móvil de fácil transporte e instalación, modelos WEMOB Station de 30kW y 60kW, cuenta con un alcance de 15 metros desde un tomacorriente industrial, lo cual es ideal para talleres mecánicos, garajes, demostraciones, servicio de emergencia por baterías agotadas y recarga en lugares sin infraestructura de carga rápida.
“Agradezco a los socios por acompañarnos en este proyecto, después de todo, nadie hace nada solo. Es muy bueno contar con la experiencia y competencia de empresas especializadas en este proyecto”. dice Roberto Leoncini, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Camiones y Autobuses de Mercedes-Benz do Brasil.
El nuevo autobús eléctrico Mercedes-Benz, que se exhibe en el stand de Mercedes-Benz en Lat.Bus Transpúblico 2022 – Feria Latinoamericana del Transporte, entre el 9 y el 11 de agosto, en la Expo São Paulo, ya tiene 100 pedidos programados para entrega entre fines 2022 y principios de 2023.