Back to My Account
Motores trifásicos bobinados para 50Hz poderão ser ligados também em rede de 60Hz.
a) Ligando o motor de 50Hz, com a mesma tensão, em 60Hz
Nota: Deverão ser observados os valores de potência requeridos, para motores que acionam equipamentos que possuem conjugados variáveis com a rotação.
b) Se alterar a tensão em proporção à frequência: aumenta a potência do motor 20%;
Quando o motor for ligado em 60Hz com a bobinagem 50Hz, poderemos aumentar a potência em 15% para 2 polos e 20% para
4, 6 e 8 polos.
Os motores W22 Premium são projetados para consumir menos energia da rede, comparado a um motor de rendimento inferior e de mesma potência útil (na ponta do eixo).
Para tanto, os motores W22 Premium têm como vantagens:
Aumento da área para a dissipação do calor;
Pés maciços e inteiriços para maior rigidez mecânica e fácil instalação;
Superfícies planas distribuídas na parte traseira (2 pontos na carcaça)e dianteira (2 pontos na tampa e 1 na carcaça) para monitoramento davibração nas carcaças 225S/M a 355M/L.
Flexibilidade para modificação da forma construtiva. Níveis de ruído reduzidos e limitados a 83dB (A).
Ventilador, tampa defletora e carcaça combinados para umatemperatura de operação reduzida.
Confiabilidade do invólucro: grau de proteção IK08 contraimpactos externos.
Caixa de ligação com maior volume interno livre para umaconexão mais fácil e segura dos cabos.
Novo conector para uma rápida montagem dos acessórios.
Projeto da placa de bornes previne rotação e contato acidental entre terminais.
Tampa com cubo do rolamento eletricamente isolado.
Vida útilinfinita quando comparada com o rolamento isolado.
Tampa dianteira com excelente dissipação de calor.
Maiores intervalos de lubrificação e Menores custos de operação.
Canais de entrada e saída melhoram o trânsito da graxa pelatampas e anéis.
Tecnologia avançada empregada na vedação dos mancais: W3Seal® eo novo WSeal®.
Terminais de aterramento nos dois lados da carcaça para as carcaças 225S/M a 355M/L: flexibilidade para a instalação.
Novo bujão: dreno IP55 ou IP66 apenas ajustando sua a posição. Aumento das potências disponíveis e nova carcaça.
Sistema de isolamento WISE®: melhores materiais para aplicaçãocom inversores de frequência.
Valores de rendimento constantes entre 75% e 100% de carga.
Rendimentos Plus e Premium superando os valores de Alto Rendimento definidos pela norma ABNT NBR 17094-1:2008, em conformidade com a Portaria 553 da Lei de Eficiência Energética.
Fator de serviço 1,25 para a versão Premium.
Chapas magnéticas de melhor qualidade (aço silício);
Maior volume de cobre, reduz a temperatura em operação;
Menos perdas estatóricas;
Rotores tratados termicamente, reduzindo assim as perdas rotóricas;
Altos fatores de enchimento das ranhuras, melhor dissipação do calor gerado internamente;
Anéis de curto-circuito do rotor otimizados para reduzir as perdas Joule;
Projeto de ranhuras otimizado para incrementar o rendimento;
Possibilidade de operar com o inversor de freqüência WEG, sem a necessidade de kit de ventilação forçada.
Os motores W22 Premium inicialmente são mais caros que os demais porém, em virtude do decréscimo significativo do consumo de energia, o retorno do investimento inicial é rápido.
Confira o retorno do investimento em nossa página : http://www.weg.net/see+
Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads
A graxa Polyrex EM, por conter poliuréia e óleo mineral, é compatível com todas as graxas que:
- Possuam base de lítio, complexo de lítio ou poliuréia e óleo mineral altamente refinado;
- Aditivo inibidor contra corrosão, oxidação e aditivo anti-oxidante.
Embora a graxa Polyrex EM seja compatível com os tipos relacionados acima, a WEG não recomenda a mistura de graxas sob nenhuma hipótese. No caso da utilização de uma graxa não recomendada pela WEG, o rolamento e os canais de passagem da graxa devem ser totalmente limpos para então colocar a nova graxa. Os intervalos de relubrificação e quantidade de graxa mencionados na placa de identificação, não são mais válidos.
Em caso de dúvidas ou de outras graxas especificadas pela WEG, consulte-nos.
As proteções oferecidas pela SSW-06 são:
O número máximo é de 10 partidas por hora, sendo 1 a cada 6 minutos.
Observação:
Se for necessário um número maior de partidas por hora, deve-se entrar em contato com o departamento de vendas da WEG para fazer o dimensionamento correto para a aplicação.