A WEG participará entre os dias 30 de março a 3 de abril da Tecnoshow Comigo 2020, voltada para o agronegócio e considerada uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande produtor. Com produtos e soluções para atender os mais diversos segmentos, a WEG apresentará suas principais novidades para este público. O evento acontecerá em Rio Verde, no estado de Goiás.

Entre as soluções que estarão em evidência:

  • SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE CAPTAÇÃO E IRRIGAÇÃO, E BEBEDOUROS: Solução solar para as bombas de captação e irrigações, em pivôs de irrigação, bebedouros de animais, etc.

  • SISTEMAS OFF GRID: Solução solar para locais remotos sem energia elétrica disponível.  

  • SISTEMAS FLUTUANTES: É uma solução de geração solar para colocar em lagos e reservatórios de água, espaço sem utilização, e com redução na evaporação de água.

  • SISTEMAS FINAMIZÁVEIS: A WEG possui os geradores fotovoltaicos com índice de nacionalização para financiamentos com recursos do BNDES, exclusivos para produtores rurais. 

  • ALTERNADORES SÍNCRONOS: disponíveis a parir de 7,5 kVA, os alternadores síncronos são aplicados em grupos geradores a diesel e gás. Operam nos regimes de emergência, horário de ponta ou operação contínua. São alternadores de alta performance, com rendimentos mais altos – menor consumo de combustível, menor emissão de perdas – menor geração de calor no ambiente, com caixa de ligação ampla, com facilidade de acesso para manutenção e reconexão de cabos e flexibilidade de fixação dos pés, adequando a base do cliente. 

  • W22 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O AGRONEGÓCIO: Com o olhar voltado para o desenvolvimento tecnológico para o agronegócio, a WEG leva até a Tecnoshow a linha de motores W22, que garante alta eficiência, excelente relação custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, fácil manutenção e baixos níveis de ruído e vibração. Os motores elétricos W22 são para uso geral e têm como principais aplicações: pivô de irrigação, bombas, ventiladores, compressores, moinhos, britadores e talhas. A principal linha de motores industriais da WEG também apresenta maior rigidez e excelente dissipação de calor, o que aumenta a vida útil dos mancais e os intervalos entre lubrificações. Na Tecnoshow você verá o W22 IR4 Super Premium, que excede os níveis de rendimento mínimos estabelecidos pela Portaria Interministerial Nº 1. Lucrar com energia elétrica nunca foi tão fácil.

  • MOTOR PARA AERADOR – AUMENTO DE PRODUTIVIDADE: Amplamente utilizado no segmento de piscicultura e carcinicultura, o motor para aerador garante um rendimento de alta performance, que resulta em um maior intervalo entre as manutenções e lubrificações, além de apresentar redução nos ruídos e facilidade na instalação, maximizando a produtividade e também o tempo do produtor. Conta com exclusivo sistema de isolamento WISE® (WEG Insulation System Evolution), que eleva a rigidez dielétrica do bobinado, permitindo a operação com inversores de frequência até 690 Volts e motor com índice de rendimento IR3, que atende os níveis de rendimento exigidos pela Portaria interministerial nº 01, que entrou em vigor a partir de agosto de 2019.

  • WEG MOTOR SCAN – MONITORAMENTO PERIÓDICO DOS MOTORES ELÉTRICOS: Ícone de performance e tecnologia, a WEG trouxe muito mais conectividade para a indústria 4.0 com o WEG Motor Scan, um sensor de fácil instalação para o monitoramento periódico dos motores elétricos. O dispositivo permite analisar a performance do motor, evitando paradas e perdas na produção, e assim, garante a integridade dos motores instalados na fábrica, a fim de aumentar a eficiência e produtividade do trabalho. O WEG Motor Scan capta os dados do motor, envia ao smartphone ou tablet via Bluetooth® ou Gateway e passa por wi-fi todas as informações em tempo real para a nuvem, que armazena os dados e os transmite para a WEG IoT Platform, onde podem ser acessados em maior profundidade. E o melhor: o WEG Motor Scan foi atualizado com novas funcionalidades. O sensor que não para de evoluir agora também monitora redutores, geradores, bombas, compressores, transformadores e tudo mais que você imaginar e a sua produção precisar. Mais uma evolução do WEG Motor Scan para uma indústria 4.0 que não para de crescer.