Desarrollado para simplificar la transmisión de torque del reductor al eje de la máquina accionada, el EasyLock es una solución estandarizada que posibilita un desmontaje más práctico y optimizado.
Permitiendo mayor tolerancia en el mecanizado del eje del equipo acoplado, esta solución garantiza adecuada fijación y transmisión de torque.
La geometría y el material de los casquillos de fijación eliminan la oxidación del sistema, garantizando la facilidad en la remoción del eje de la máquina, cuando es necesario mantenimiento, incluso luego de un largo período de operación.
Versatilidad que impulsa eficiencia
Disponible para los reductores de la línea WCG20 con eje hueco y con dimensiones estandarizadas con los principales fabricantes del mercado, el EasyLock es suministrado en el rango de torque de 110 a 13.000 Nm y con casquillos de fijación en acero inox AISI 304.
El resultado de esta versatilidad es reducción del costo operacional y aumento de la productividad.
Con el EasyLock se amplía la gama de posibilidades de fijación de los reductores de la línea WCG20, llevando aún más flexibilidad a la industria.