A Fischer Agroindústria, líder de mercado de maçã no Brasil, foi a primeira empresa catarinense a aderir ao Programa Bônus Motor, iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), coordenado no Estado pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e operacionalizado pela WEG, que incentiva a troca de motores elétricos de baixa eficiência, em operação, por motores mais modernos e econômicos, com um desconto de até 40% (bonificação de R$ 94 por cv para motores IR3, R$ 70 por cv para motores IR2 e R$ 46 por cv para motores IR1).
Motores de alto rendimento
Ao participar da iniciativa, a Fischer Agroindústria, com produção anual de 130.000 toneladas de maçãs, confirma seu diferencial competitivo ao investir em qualidade, processo e sustentabilidade, da mesma forma como fez história ao ser pioneira na exportação de maçãs brasileiras. O fornecimento realizado através do Bônus Motor foi de 185 motores elétricos da linha W22 IR3 Premium, sendo quatro na versão Wash, totalizando 2.007 cv. Os motores W22 IR3 Premium, fabricados no Brasil, foram desenvolvidos para alinhar a competitividade do parque industrial brasileiro frente às indústrias internacionais, referências em eficiência energética e otimização de custos para maior rentabilidade e competitividade. Além de reduzir o consumo e demanda de energia elétrica, reduz os custos de manutenção, possui maior vida útil e oferece níveis menores de temperaturas nas operações. Já a linha W22 Wash IR3 Premium, além de oferecer os mesmos níveis de eficiência, atende os requisitos de segmentos onde é necessário maior higienização, como na unidade de sucos de maçã da Fischer Agroindústria. Um dos grandes diferenciais destes motores é a pintura NOBAC®, tinta exclusiva da WEG com propriedades antimicrobianas, ideal para casos em que a higiene e saúde são fundamentais. Outras características da linha Wash consideradas neste fornecimento são grau de proteção, pintura interna epóxi e resistência de aquecimento. Os três atributos reunidos promovem maior confiabilidade aos motores quando estes operam em ambiente de umidade elevada.
Para a especificação, foi realizada uma visita técnica com o Engenheiro Eduardo Ramos, da seção de Vendas Técnicas da WEG, com o acompanhamento da produção de maçãs e sucos, a fim de conhecer as necessidades do cliente – que possuía pouco prazo para efetuar a troca dos equipamentos, devido à entressafra. O primeiro lote, de 108 motores, é responsável pela operação de seis câmaras frias instaladas na unidade de Fraiburgo, permitindo a conservação das maçãs para o fornecimento contínuo ao mercado consumidor brasileiro e internacional. O segundo lote, com 77 motores elétricos, destina-se à unidade de Videira, onde atuarão na produção de suco e essência de maçã. Grande parte da produção desta unidade é exportada para outros países, principalmente para o mercado norte-americano.
Benefícios
A participação da Fischer Agroindústria no Programa Bônus Motor significa uma importante atualização do parque de motores elétricos instalados em suas unidades fabris: a substituição permitiu a padronização nos equipamentos, com o objetivo de aumentar a confiabilidade e segurança da operação e, consequentemente, a redução nos custos de manutenção e energia elétrica – o que representará uma economia média anual de 6,5%. O investimento representa, em quatro anos, um ganho financeiro superior às aplicações disponíveis no mercado, além de viabilizar o estudo de engenharia aplicada em motores elétricos.
Para a WEG, operar um programa como o Bônus Motor, em parceria com a Celesc, é mais um motivo de orgulho, pois o programa irá viabilizar a troca de mais de 2.600 motores elétricos, contribuindo para o aumento dos índices de eficiência energética em Santa Catarina. Clientes da Celesc que atendam os requisitos ainda podem inscrever as unidades consumidoras e cadastrar projetos de troca de motores elétricos pelo site www.bonusmotor.com.br. A inscrição é por ordem de chegada, mas, caso os que se cadastrarem primeiro não cumprirem os pré-requisitos, aqueles em fila de espera serão chamados.
Sobre a Fischer S/A – Agroindústria - Situada no município de Fraiburgo, no Estado de Santa Catarina, cresceu num ritmo admirável nesses trinta e dois anos de existência. A produção anual de maçãs, em torno de 130.000 toneladas, é conduzida por 1.400 funcionários, com protocolos certificados e foco em qualidade, respeito ao meio ambiente, à legislação e ao trabalhador. A empresa diversificou e produz também com o mesmo conceito de qualidade, suco de maçã (concentrado e integral), aroma de maçãs, grãos (milho e soja) e reflorestamento, cujos produtos destinam-se ao mercado interno e externo.