Atualmente, 43% da energia elétrica produzida no Brasil é consumida pela indústria, segundo dados da Eletrobrás. O cenário brasileiro está levando as empresas a buscarem alternativas para poupar eletricidade, otimizar processos e reduzir custos. Investir em Eficiência Energética é a opção que muitas delas têm encontrado para gastar menos e aumentar sua competitividade.
A Embraco, multinacional focada em inovação e uma das maiores fabricantes de compressores herméticos para refrigeração, busca constantemente reduzir impactos ambientais relacionados aos processos de manufatura e de consumo de energia elétrica, especialmente após a implantação do World Class Manufacturing, cuja metodologia é focada na eliminação de perdas e desperdícios.
As torres de resfriamento são amplamente utilizadas para o resfriamento da água em diversos processos industriais. A variação das condições que cercam sua operação, como demanda do processo e temperatura ambiente, permite a automação do sistema, acessível a qualquer aplicação. E, juntamente com o uso de equipamentos de alta eficiência, gera redução de custos operacionais.
Com o objetivo de otimizar o consumo de energia na unidade de Joinville/SC, a Embraco, em parceria com a WEG, implantou uma solução de alta eficiência na torre de resfriamento que resfria processos de solda, centrífugas e injetoras.
O sistema antigo possuía controle On/Off, ou seja, a ventilação era acionada de acordo com a necessidade de refrigeração. Embora este método auxilie na redução do consumo de energia, o potencial de economia era muito maior. Após avaliações, constatou-se que seria possível reduzir consideravelmente o consumo de energia.
A solução implantada consiste na troca do motor antigo do ventilador da torre pelo modelo de alta eficiência W22 Well IR3 Premium, acionado pelo inversor de frequência CFW11,interligado a um sensor de temperatura. O sensor reconhece a temperatura da água, envia um sinal ao drive, que por sua vez controla a velocidade do motor de acordo com a necessidade de operação. Não há necessidade de um controlador de temperatura, sendo o sensor interligado diretamente ao drive CFW11.
O resultado foi uma economia de 56% de energia elétrica na aplicação. Antes da solução, a torre consumia 159 kWh/dia. Após a implantação, o consumo caiu para 69 kWh/dia, gerando uma economia de 32.500 kWh/ano. Além da redução no consumo de energia, a diminuição de gastos com manutenção e aumento da vida útil do motor foram outros ganhos observados.
Após o bom resultado dessa iniciativa, a Embraco já iniciou a expansão para outras torres de resfriamento da companhia.
Linha W22 Well IR3 Premium
Esta linha de motores foi desenvolvida para oferecer confiabilidade e produtividade em aplicações onde redução de intervenções para manutenção e baixos níveis de ruído são essenciais. O IR3 (índice de rendimento três) significa que o motor possui nível de rendimento acima do exigido pela lei de Eficiência Energética brasileira, portaria nº553, e contribui para economia de energia e o uso racional dos recursos naturais.
Embraco
A Embraco nasceu no sul do Brasil, na cidade de Joinville (SC) e é especializada em soluções para refrigeração. Além de compressores herméticos, produz também componentes elétricos, de ferro fundido, e sistemas completos de refrigeração para uso doméstico e comercial. Com atuação global e capacidade de produção anual de 39 milhões de unidades, a Embraco oferece soluções que se diferenciam pela inovação e pelo baixo consumo de energia. Seus mais de 12 mil funcionários trabalham em fábricas e escritórios localizados no Brasil, na China, Itália, Eslováquia, México, Estados Unidos e Rússia e seus produtos são comercializados em cinco continentes.