Atualmente, 43% da energia elétrica produzida no Brasil é consumida por indústrias. Para manter as linhas de produção funcionando, as empresas dependem do fornecimento de energia. De acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 64% da capacidade instalada no país vêm de hidrelétricas, seguida das termelétricas, com 28,83%, e das pequenas centrais hidrelétricas, com 3,67%. Ou seja, com a crise hídrica os recursos elétricos ficam escassos.
O cenário brasileiro tem desafiado o mercado a inovar e a propor alternativas para amenizar os problemas das empresas. Por isso, A WEG disponibiliza para a indústria soluções de eficiência energética com retorno em curto
prazo. E uma destas soluções, implantada no parque fabril da WEG, apresentou excelentes resultados, tanto em economia de energia como em redução do consumo de água.
Durante dois anos, o departamento de Sistema da Qualidade e Meio Ambiente da WEG, monitorou e comparou o consumo de água e energia de uma Torre de Resfriamento. A primeira análise do estudo foi feita com a torre operando com um motor de rendimento padrão e sem o uso do inversor de frequência. Na segunda etapa, foi implantada a solução de alta eficiência WEG: motor da linha W22 Premium + Inversor de frequência CFW701 HVAC.
A solução de eficiência energética proporcionou uma redução de 48% no consumo de energia elétrica. Esta economia se dá porque as torres de resfriamento estão sujeitas a condições variáveis de operação conforme a demanda do processo e temperatura ambiente. Sendo assim, a solução implantada reconhece estas variáveis e ajusta o conjunto ventilador/ motor para entregar somente o exigido pela aplicação.
Além da diminuição da conta de energia, a tecnologia apresentou grande economia de outro item valioso: a água. Houve uma redução de 22% no consumo de água, em razão de que, após a implementação da solução, o ventilador passou a controlar a temperatura da água de acordo com a necessidade do processo (ora a água precisa resfriar mais, ora menos) e por consequência, a evaporação, que antes ocorria em excesso, diminuiu, gerando ganhos em economia de água. Estas análises foram avaliadas pelo fabricante da torre, com especial atenção as diferenças no volume de produção de cada período para que a comparação fosse feita utilizando as mesmas bases.
O resultado indica uma economia de 1.170 litros de água ao dia, equivalente a 427 mil litros de água ao ano. “Considerando que as torres de resfriamento são equipamentos muito comuns nas empresas, até mesmo no comércio e em instalações prediais, se tomarmos como exemplo uma empresa que possui cinco torres de resfriamento, seria possível economizar cerca de 2,14 milhões de litros de água ao ano. Com este volume é possível suprir o consumo de 13 casas durante 12 meses”, explica Leandro Avila da Silva, chefe do Centro de Negócios de Eficiência Energética WEG.
O estudo foi realizado na Torre de Resfriamento da Usinagem de Eixos, no parque fabril da WEG em Jaraguá do Sul/SC. A capacidade de resfriamento da torre é de até 147 m³/h. A potência do motor do ventilador estudado é de 10cv e 10 polos.
Solução WEG
A linha de motores W22 Premium foi desenvolvida com foco em economia de energia, redução do custo operacional, rápido retorno sobre o capital investido e redução das emissões de CO2. Esta linha supera os níveis de rendimento padrão de mercado para motores elétricos. O inversor de frequência CFW701 HVAC possui uma função específica para o acionamento de bombas e ventiladores, resultando em uma operação muito mais eficiente em termos de consumo de energia para estes tipos de cargas.
Conheça as linhas de alta eficiência WEG.
Vídeo: Veja como funciona a solução WEG para torres de resfriamento.
Infográfico: Veja como funciona a solução WEG para torres de resfriamento.