Localizada no rio Guaporé, entre as cidades de Pontes Lacerda e Vale de São Domingos, ambas no estado do Mato Grosso, encontra-se a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Nova Guaporé. Mais um dos projetos em que a WEG está presente contribuindo com a sua experiência no fornecimento de soluções para geração de energia renovável.
Essa central possui uma queda líquida de 34,42 m, com capacidade de 14 MW. Para isso, a usina conta com a instalação de duas turbinas Francis Simples Horizontal com potência de 7.226 kW e dois geradores da linha SH11, carcaça 1250, potência 7.775 kVA, todos fabricados pela WEG em Jaraguá do Sul/SC.
Selecionados pela Organização Polimix, na qual a geradora Nova Guaporé Energética S.A. integra o grupo econômico, e parceira da WEG há anos, as turbinas e geradores foram projetados utilizando-se tecnologia de ponta e os mais modernos softwares disponíveis no mercado. Além disso, para esse projeto a companhia entregou o serviço completo, compreendendo, além da engenharia, fabricação e logística, toda a instalação, comissionamento e a operação assistida para garantir a excelência no funcionamento da usina.