A WEG forneceu 11 motores de alta tensão para projeto considerado o maior com turbina a gás de ciclo combinado da Ásia Central. Esses equipamentos foram produzidos na fábrica da WEG localizada em Nantong, na China, que atualmente conta com uma estrutura e local de fabricação que se igualam com a da matriz, no Brasil, além de apresentar um ponto importante de logística por estar mais próxima ao destino final dos produtos, no Uzbequistão.
Trata-se de um projeto de geração de energia independente de ciclo combinado a gás de 1.500MW, instalado em Syr Darya, Uzbequistão, idealizado por meio das empresas China Energy Construction Gezhouba Group (CGGC) e a Zhejiang Thermal Power Construction Co. Ltd. (ZTPC). O sucesso do fornecimento se deu através da cooperação e a confiança que os OEM’s (Original Equipment Manufacturers) têm com a WEG em relação a sua experiencia em produzir produtos de última geração, robustez, alto nível de eficiência energética e competitividade.
Com potência total de 60.660KW, os motores foram aplicados respectivamente em compressores centrífugos da Royal Turbo Engineering, bombas de circulação de água e bombas de eixo longo da Leo Group, e ainda bombas de condensação da Ebara Pumps.
A usina está localizada a 5 quilômetros a oeste do condado de Shilin, Syr Darya, Uzbequistão, a cerca de 150 quilômetros da capital Tashkent, com uma área de construção de cerca de 75 hectares. É o primeiro projeto de IPP e o maior projeto de usina elétrica do país, além da mais avançada turbina a gás 9H do mundo, sendo que além de atrair investimentos e desenvolvimento estrangeiros ao Uzbequistão, o projeto faz pleno uso dos abundantes recursos locais de água e gás natural.
O projeto adota a turbina a gás com a temperatura de combustão mais alta, maior potência individual, e maior eficiência do mundo, com esquema de design de "descarga zero de águas residuais". É o principal projeto de economia de energia e proteção ambiental de alta eficiência do mundo. Com capacidade de fornecimento de mais de 36 milhões de quilowatts-hora de eletricidade à rede elétrica local todos os dias, beneficiando milhões de residentes no Uzbequistão.
É um importante projeto de subsistência planejado pelo Uzbequistão. De acordo com as condições do local e a tecnologia de ciclo combinado, a capacidade nominal de geração de energia líquida contratada do local da usina proposta deve ser de 1.500 MW. A eletricidade gerada pela usina é exportada para a rede nacional do Uzbequistão através das instalações elétricas especiais da usina/sistema de identificação automática (AIS) 500 kV/220 kV no âmbito deste projeto. A configuração da usina é baseada no princípio do bloco de potência de uma configuração 2+1: duas unidades multieixo, cada uma composta por duas turbinas a gás, HRSGs e uma unidade de turbina a vapor e instalações auxiliares associadas, formam um bloco de potência.
Este fornecimento é mais uma importante referência para WEG e demonstra a capacidade da companhia na produção de soluções para grandes projetos de geração de energias renováveis.
O escopo do projeto incluiu:
MGW1000Ex ec 15,500kW11,000VIC81W B3R 4P – 3pcs
MOTORMGR900L 3,000kW11,000VIC511 V116P – 3pcs
MOTORMGR560C 900kW11,000VIC511 V110P – 2pcs
MOTORMGR500C 1,120kW11,000VIC511 V14P – 3pcs