O uso racional da energia elétrica é um fator fundamental para a competitividade da indústria, sendo extremamente importante que cada empresa avalie suas oportunidades. O consumo de energia elétrica na indústria, vindo do acionamento de motores elétricos, é em média de 68%. Por isso, atualizar o parque motriz é uma ação fundamental. A indústria brasileira gasta mais energia para produzir os mesmos produtos que outros países e paga uma das tarifas de energia elétrica mais caras no mundo. Esta combinação cria grandes oportunidades para investir em eficiência energética no Brasil, pois o retorno do investimento é rápido.
Como investir em eficiência energética?
O WEG Opex é uma oportunidade de modernizar as plantas fabris com investimento zero. Neste modelo de aluguel de motores elétricos não é necessário investir: você recebe equipamentos novos e com garantia. A economia de energia paga o aluguel, tendo fluxo de caixa positivo todo mês.
Como o WEG Opex funciona?
A WEG realiza o estudo técnico. Com a linha de financiamento do Santander, a CSI faz a compra os produtos com a WEG e viabiliza o processo de locação direto com o cliente. Os custos de instalação e serviços de monitoramento podem ser diluídos ao longo do período.
Entre as condições gerais do Programa WEG Opex, estão o prazo de locação de até 5 anos com possibilidade de extensão da locação ao seu término, aquisição do equipamento por 25% do valor do motor na data do contrato ou locação de novo equipamento em substituição ao que estava em utilização.
Vantagens
Renovação do parque fabril, equipamentos novos com garantia WEG, sem necessidade de investimento (como no modelo Capex) e com redução dos custos de manutenção.
Custo de locação (após impactos fiscais) inferior à economia proporcionada pela redução da despesa operacional.
Substituição de investimento (Capex) por despesa operacional (Opex), simplificando as decisões de investimento e alocação de capital.
Melhora dos índices de desempenho financeiro e operacional.
Previsibilidade da despesa operacional relacionada aos equipamentos alugados.
Os motores usados entram como parte do pagamento, diminuindo o valor do aluguel.
Além destes diferenciais, o WEG Opex também tem grandes apelos sustentáveis, pois além de retirar motores ineficientes do mercado, realiza a reciclagem dos componentes, o que diminui acentuadamente a pegada de carbono na fabricação de motores novos.
WEG Opex. Zero investimento e 100% de aproveitamento: você aluga motores elétricos mais eficientes e ainda lucra.
Saiba mais em www.weg.net/wegopex