Um projeto inédito no Brasil levou mais inovação e tecnologia para dentro da Usina Delta, em Minas Gerais. Desde abril, a unidade opera com o primeiro turbogerador dois polos fabricado no país pela WEG. A iniciativa pretende otimizar a cogeração de energia renovável, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, durante os períodos de safra e entressafra.
O investimento faz parte de um programa de expansão agroindustrial do Grupo Delta Sucroenergia, aumentando a produção de energia da usina em 246.505 MWh ao ano, ou seja, de 130.000 MWh para 376.505 MWh.
O fornecimento também é um marco para a WEG, por se consolidar como o primeiro fabricante nacional a produzir um turbogerador com 81,25 MVA, dois polos (3.600 rpm). “Precisávamos de uma máquina que atendesse toda a capacidade energética do projeto, porém no Brasil não havia fornecedor com histórico de produção de um turbogerador tão grande”, destaca o supervisor de manutenção industrial da Delta, Juliano Vieira de Carvalho. “Mas a WEG nos deu garantia e segurança no desenvolvimento da máquina”, ressalta ele.
A tecnologia aplicada ao gerador com 3.600 rpm também reduzirá custos de manutenção, pois permitiu a retirada do redutor de velocidade entre a turbina e o gerador.
Os cubículos e painéis que controlam o turbogerador e compõem o Sistema Integrado de Distribuição, Manobra e Controle, também foram projetados e fabricados pela WEG. A fabricação seguiu as exigências mecânicas, elétricas e estruturais da aplicação, para integrar o novo turbogerador ao sistema elétrico existente da usina.
A robustez dos cubículos aliado ao alto nível de automação e integração dos sistemas existentes oferecem um elevado nível de confiabilidade à planta. “O conjunto turbogerador e Sistema de Controle da WEG atenderam perfeitamente às necessidades do projeto”, comenta Carvalho. “O desempenho dos equipamentos superou as expectativas, proporcionando ao processo um ótimo comportamento térmico, maior estabilidade sistêmica e dinâmica”, analisa.
A produção expressiva de energia elétrica permite a usina comercializar o excedente do consumo interno, quantidade que durante um ano possibilitará abastecer mais de 200 mil residências. O controle da distribuição é feito por uma subestação elevadora, também fornecida pela WEG, incluindo um transformador elevador com potência de 62,5 MVA, que transfere a energia ao Sistema Integrado Nacional (SIN).
O retorno sobre o capital investido, ocorrerá em aproximadamente 6 anos. Um prazo curto quando comparado com a vida útil de um gerador, que pode ultrapassar os 20 anos.
O Grupo Delta Sucroenergia
A Delta Sucroenergia é formada pelas Usinas Delta, localizada na cidade de Delta, Volta Grande, em Conceição das Alagoas, e Conquista de Minas, na cidade de Conquista, todas em Minas Gerais. As unidades produtoras geram cerca de quatro mil empregos diretos e mais de 12 mil indiretos, contribuindo para o desenvolvimento e criando novas oportunidades para a região.