A empresa Itaipu Binacional referência mundial na geração de energia, receberá uma série de equipamentos fabricados pela WEG voltados à ampliação da Subestação Margem Direita, localizada no lado paraguaio do complexo da usina hidrelétrica.
O contrato firmado em consórcio com uma empreiteira local, inclui produtos que visam atender à crescente demanda de energia e também reforçar o compromisso da empresa com a sustentabilidade, através da escolha de um transformador em óleo vegetal. Esta opção reduz o impacto ambiental quando comparado ao óleo mineral, uma vez que é biodegradável e proveniente de fontes naturais, além de reduzir os riscos de contaminação do solo e da água, contribuindo para a preservação ambiental.
Este projeto faz parte da ampliação do Setor 1 da Subestação Margem Direita – Pátio de 66 e 23 kV, destinados à adequação do fornecimento de energia para alimentação dos Serviços Auxiliares do complexo da Usina Hidrelétrica de Itaipu. A entrega dos equipamentos foi concluída no segundo semestre de 2024, e garantirá a alimentação de energia de diversas áreas do complexo.
O escopo dos equipamentos fabricados e fornecidos WEG é composto pela seguinte relação:
- Transformador de Força Isolado a Óleo Vegetal – 66/23 kV – 10 MVA
- Transformador de Força Seco – 23/13,8 kV – 5 MVA
- Transformadores de Serviços Auxiliares tipo pedestal isolados a óleo vegetal – 23000/220 V – 75 kVA
- Seccionador tripolar 72,5 kV – 1250 A – 25 kA
- Sistema completo de SPCS com fornecimento de painéis
Um dos destaques desse fornecimento é o primeiro transformador isolado a óleo vegetal a ser utilizado pela Itaipu, o mesmo substituirá o equipamento tradicional em óleo mineral por essa opção biodegradável. A tecnologia foi desenvolvida a partir de um estudo abrangente realizado pela Diretoria Técnica de Itaipu, que avaliou tanto aspectos técnicos quanto ambientais. O óleo vegetal não apenas possui um ponto de inflamação mais elevado, aumentando a segurança operacional, mas também é uma alternativa renovável e menos impactante ao meio ambiente.
Em complemento aos equipamentos de fabricação direta da WEG listados acima, alguns outros equipamentos e componentes completam o fornecimento, como Para-raios, Módulo Híbrido Compacto, Cubículos de Média Tensão e outros componentes periféricos, como quadros elétricos de baixa tensão, sistema de detecção e combate a incêndio por água nebulizada, sistema completo de ar condicionado para nova edificação, etc; todos sob gestão da WEG.
Dentre os componentes citados, podemos destacar o Módulo Híbrido Compacto, composto por Secionador, Transformadores de Corrente, Transformadores de Potencial e Disjuntor, destinados à proteção e manobra do Transformador de Força.
Com esta iniciativa a Itaipu se posiciona na vanguarda do mercado, demonstrando que a atualização tecnológica pode caminhar junto com a responsabilidade ambiental. A usina reafirma seu compromisso com práticas sustentáveis, solidificando sua liderança na geração de energia limpa e eficiente.