Considerado el proyecto más grande hecho por el gobierno Indiano después de la formación del estado de Telangana. El Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP) - riego con elevación de aguas - tiene una provisión para el almacenamiento de aproximadamente 148 tmc ft con planes de utilizar 180 tmc ft con elevación de al menos 2 tmc ft de agua por día durante 90 días de inundación.
El proyecto es la promesa del gobierno de TRS de proporcionar instalaciones de riego a un millón de acres de tierra en todos los proyectos / tanques y está diseñado para irrigar 7.388.851 hectáreas (más de 18.47 lakh acres) de tierras altas en los antiguos distritos de Karimnagar, Nizamabad, Warangal, Medak, Nalgonda y Ranga Reddy
Definición del producto:
Este es el primer lote de máquinas W41 * suministradas por WEG al mercado Indiano y fabricadas en sus instalaciones propias en India. Esto define un importante hecho para WEG India. El cliente experimenta un producto de calidad global que cumple con la iniciativa "Hecho en India" promovida por el gobierno del país. El lote incluye 9 unidades de 40MW (SDW2800 - W41) Motores WEG Sincrónicos suministrados al fabricante de la bomba Xylem India PVT. LTD y este prestigioso proyecto es ejecutado por "Megha Engineering & Infrastructures Ltd"
La solidez técnica de WEG, su experiencia pasada, las referencias en máquinas de alta capacidad y las instalaciones de fabricación de vanguardia en India con la práctica de calidad global convencieron al cliente de liberar el pedido a WEG.
Aspectos destacados del proyecto:
Según los ingenieros, KLIP tiene muchas características únicas, incluido el túnel más largo para transportar agua en Asia, que se extiende hasta 81 km, entre la represa de Yellampally y el embalse artificial de Mallannasagar. "El trabajo del túnel está a punto de completarse y el trabajo de revestimiento también está en progreso", dijo otro ingeniero involucrado en el proyecto, y agregó que el proyecto también utilizaría las bombas de mayor capacidad en el país, hasta 139 MW, para elevación de agua.
Los componentes de la máquina se encuentran actualmente en producción y suministro. La programación para la puesta en marcha y el funcionamiento de estas máquinas aún no se ha definido.
* W41: Es una línea de motores especiales de WEG y requiere ensamblaje y prueba de estos motores en la ubicación / sitio del respectivo proyecto. Actualmente, WEG también se considera como un proveedor potencial para el diseño y suministro de tales máquinas de bombeo gigantescas que abastecen al segmento de irrigación Indiano.