La Compañía de Electricidad del Estado de Santa Catarina, denominada CELESC, que distribuye electricidad a 2,6 millones de consumidores, ha implementado la solución IdC (internet de las cosas) de WEG, a través de la tecnología de telemetría, y ha venido logrando importantes resultados en la identificación de pérdidas técnicas y no técnicas conocidas como conexiones de suministro de energía ilegales.
Desde el inicio de esta iniciativa, que comenzó hace ocho años con una asociación entre WEG y CELESC, ya se han medido alrededor de 14,750 unidades, con una identificación de más de 1020 conexiones de suministro de energía ilegales. Aunque la mayoría de las desviaciones ocurren en los usuarios del Grupo B, es decir, en los consumidores con una tensión de alimentación inferior a 2,3 kV, es a través de la detección de conexiones ilegales en el Grupo A (consumidores de mayor demanda) donde la Empresa eléctrica descubrió la mayoría de las pérdidas no técnicas.
El monto total de las pérdidas recuperadas durante este período estuvo en el rango de R$ 107 millones (US$ 20 millones), lo que representa alrededor de 146.500 GWh.
Es importante decir que la compañía de electricidad, tras la identificación a través de la solución de IdC, tiene derecho a cobrar a los consumidores por sus eventuales pérdidas técnicas y no técnicas.
La tecnología 4.0 de WEG también ayudó a la compañía de electricidad a detectar nuevas formas de conexiones ilegales de suministro de energía. Uno de ellos, denominado por los equipos técnicos como "fraude por control remoto", permite apagar completamente el sistema ilegal con un simple clic, justo antes de realizar la verificación física. “El sistema de telemetría se considera una excelente herramienta de apoyo para minimizar las conexiones ilegales de suministro de energía a nuestra red. Es una tecnología de alta eficiencia, que permite monitorear ininterrumpidamente el consumo eléctrico en cada uso y reduce en gran medida la posibilidad de acciones fraudulentas”, dice Tiago Lage Nascimento, jefe de la División de Automatización de Mediciones de CELESC.