La Inteligencia Artificial (IA) ha aumentado significativamente en las operaciones industriales actuales y también puede ser una iniciativa útil para el ahorro de las empresas. Eso fue lo que hizo BirminD, una de las empresas del Grupo WEG, con el desarrollo de una solución personalizada para la empresa de Servicios Municipales de Agua y Alcantarillado (Samae) en la ciudad de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. La solución bajo demanda consiste en un software diseñado exclusivamente para detectar problemas de pérdidas de agua en el sistema de distribución.
Luego de conversaciones con el equipo técnico de Samae, BirminD desarrolló una solución adecuada para el llamado programa de eficiencia hidroenergética sustentable de Samae que ya se implementó en la ciudad. “Para controlar activamente las pérdidas de agua, utilizamos equipos electrónicos de detección de pérdidas con tecnología de análisis hecha por inteligencia artificial”, dice Diego Mariano, CEO de BirminD. Según el ejecutivo, el sistema consiste en recolectar muestras de ruido del flujo de agua detectado en los puntos de conexión. A través del preprocesamiento de datos y la aplicación de algoritmos de IA, que identifican patrones de operación, la solución puede identificar y enviar alertas por pérdidas y registros de consumo inusuales. La solución pretende optimizar el proceso de detección, ahorrar horas de mano de obra, reducir los casos de siniestros, reducir las pérdidas en las tuberías de agua y garantizar un suministro satisfactorio.
Considerada como una referencia en el sector de abastecimiento de agua en Santa Catarina que atiende al 99.8% de la población con redes de distribución de agua, Samae ya implementó la solución de IA de BirminD en siete de las 40 unidades SAAT (Sistema de Suministro de Agua Tratada) del municipio. Durante el período de prueba, se detectaron dos pérdidas que juntas representaban aproximadamente una piscina olímpica de pérdida de agua por día.
Gradualmente, la solución desarrollada por BirminD se ampliará para incluir todo el sistema de tratamiento y distribución de agua en Samae.
“Contribuir con el medio ambiente, reducir la jornada laboral y llevar aún mejor calidad y ahorro a la población se puede lograr mediante la aplicación de la inteligencia artificial y para BirminD es un honor ser parte de este proyecto de sustentabilidad”, dice Mariano.