A WEG forneceu à Mafresa uma solução de alta eficiência para operação de uma nova linha de refrigeração de seu parque fabril. O produtor de derivados de suínos localizado em Frenegal de La Sierra em Badajoz, Espanha, está utilizando os novos depósitos refrigerados para o armazenamento de salsichas, pernis e presuntos de porco ibérico. O distribuidor WEG em Extremadura, INITIUM EFJ ASESORES, recomendou ao instalador contratado pela Mafresa, Jacinto Redondo S.L., a aplicação de 5 motores de imãs permanentes W22 Magnet IR4 para acionar os compressores utilizados para refrigeração.
“Para empresas que utilizam refrigeração industrial, é crucial que os seus equipamentos de refrigeração operem com máxima eficiência, ou ao menos com um coeficiente de performance totalmente otimizado. Na indústria de alimentos, a refrigeração pode representar até 80% do consumo de energia total da companhia. Dessa forma, o objetivo é prover uma solução que atenda aos requisitos de refrigeração de todos os departamentos, mas com o menor consumo de kWh possível,” explica Francisco Javier Álvarez, Engenheiro Industrial e Co-fundador da INITIUM EFJ ASESORES.
Para estabelecer as especificações da solução WEG, a INITIUM EFJ ASESORES produziu um documento técnico que o instalador de refrigeração, Jacinto Redondo SL, apresentou à Mafresa. Com esse documento, a WEG e seu distribuidor não só apresentaram uma solução completamente diferente inovadora mas também um serviço adicional, que demonstrou claramente o interesse em conquistar esse projeto.
“Eficiência energética era fundamental para essa aplicação e nossos estudos foram muito reveladores. De acordo com nossas simulações, vimos que instalar um motor de gaiola de esquilo aberto tradicional com inversor de frequência não era a melhor solução já que estimávamos que a solução W22 Magnet entregaria uma economia de energia entre 14 e 20%. Além disso, o sistema de monitoramento que estamos instalando permitirá à Mafresa verificar todas as estimativas bem como realizar rigorosos controles de qualidade”, reforça Jacinto Redondo.
O estudo estimou uma economia anual de energia de 27.400 euros ao utilizar os quarto motores de imãs permanentes com os inversores de frequência CFW11PM no acionamento dos compressores de 160kW. Considerando 5.840 horas de operação por ano para cada motor W22 Magnet de 160kW mais o inversor de frequência em uma velocidade entre 1000 e 3600 rpm economizaria 6.850 euros.
Com o projeto fechado com a Mafresa, os engenheiros da WEG e da INITIUM EFJ ASESORES continuaram a colaborar com a Jacinto Redondo S.L. para garantir que a instalação de todos os componentes do sistema fosse simples, rápida e eficiente.
As novas instalações da Mafresa também contam com um quinto motor de imãs permanentes W22 Magnet IE4 com inversor de frequência para acionar o outro compressor de 75kW utilizado para capturar o calor residual da condensação e transferi-lo para o sistema de aquecimento, atingindo um coeficiente de performance de 8 pontos. Como parte deste projeto, a INITUM EFJ ASESORES também forneceu interruptores WEG de estrutura aberta para o painel principal e vários painéis fabricados pela Autrial (parte do grupo WEG), como um painel de controle do motor de 12 metros para a unidade de refrigeração, um painel de controle com inversores WEG CFW700 de 11 x 11 kW, um painel de controle do motor com inversores WEG CFW700 de 2 x 22 kW e 22 inversores WEG CFW700 para conversão de unidade independente.
Toda solução WEG para a nova unidade refrigerada da Mafresa foi projetada de acordo com os padrões europeus ECODESIGN (Diretiva 2005/32/EC) que estabelece uma definição dos requisitos de concepção ecológica dos produtos que consomem energia.
“Estamos extremamente satisfeitos com a solução de imãs permanentes W22 Magnet especificadas pela INITIUM EFJ ASESORES; ainda que seja muito cedo para confirmar a as estimativas apresentadas no estudo técnico, nós já começamos a ver incrementos em nossa eficiência energética. Além disso, esse projeto mostrou o trabalho de equipe realizado pelo nosso instalador, Jacinto Redondo S.L., INITIUM EFJ ASESORES e a WEG. O valor agregado dado pelo acompanhamento e serviço tem sido magnífico,” diz Alfonso Rodriguez Valdemolar, Diretor Superintendente da Mafresa.

As novas unidades de refrigeração Mafresa de 300 m2 utilizam quatro motores elétricos WEG W22 Magnet IE4 para compressores de 160 kW

A WEG também forneceu inversores CFW700 de 11 kW e 22 kW no painel central de refrigeração da Autrial, empresa do Grupo WEG