En tiempos de franco crecimiento económico, la generación de energía eléctrica es vital para que empresas y comunidades satisfagan sus necesidades básicas y de producción. Con el objetivo de aumentar la capacidad de generación de energía, el Grupo Energisa, que tiene en la distribución de energía eléctrica la principal base de su negocio, invirtió en la construcción simultánea de tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs), las que harán parte de las Usinas del Rio Grande, en el estado brasileño de Rio de Janeiro. Energisa atiende aproximadamente a 2,3 millones de consumidores y a una población de 6,5 millones de habitantes en 352 municipios del país.
El Grupo escogió a WEG como proveedor de los paquetes completos de equipamientos para la construcción de las tres PCHs. Para Energisa, el comprometimiento de WEG en más de 15 años de alianza, dominio de la tecnología en el suministro de turbinas, generadores, transformadores y sistemas de automatización, así como la racionalización en la gestión de proyecto, hacen de la empresa su principal proveedora de equipamientos eléctricos.
Las usinas construidas tendrán 31 MW de capacidad instalada, una producción anual de 157,4 GWh y permitirán evitar la emisión de 30 mil toneladas/año de CO² a la atmósfera. Las PCHs representan generación de energía limpia a un costo ambiental reducido. Según la Agencia de Energía Eléctrica (ANEEL), agencia reguladora brasileña, las mismas representan uno de los principales focos de prioridad en lo que se refiere al aumento de la energía eléctrica en Brasil. Actualmente son 405 PCHs en el país, que responden por 3,1% de la energía generada, con capacidad de generación de 3.646.750 de kW.
Generación de energía con menor impacto ambiental
Las PCHs se caracterizan por la potencia máxima de hasta 30 MW y depósito con área igual o inferior a 300 hectáreas (3 km²). Diferentes a una usina hidroeléctrica de gran porte, las PCHs no se valen depósitos para el almacenado de grandes volúmenes de agua. Las mismas operan a "hilo de agua", o sea, permiten el pasaje continuo de toda el agua con una capacidad nominal más estable. Las PCHs aprovechan la fuerza de la corriente y el flujo natural de los ríos sin precisar almacenar agua; requieren una pequeña área inundable, muchas veces equivalente al nivel de los desbordes del río.
Otras ventajas de las PCHs
· Fuente renovable, con menor impacto ambiental para las generaciones presente y futura
· Construcción más rápida y menor impacto social
· Generación distribuida y descentralizada, con mejor confiabilidad para el sistema eléctrico de la región donde está conectada
· Menores costos de generación
· Utiliza equipamientos, servicios de ingeniería y construcción 100% nacionales
Esbozo del suministro
· Generador síncrono (tablero regulador de tensión/velocidad, unidad hidráulica de lubricación de los cojinetes, tablero inversor de frecuencia, sistema de frenado)
· Tableros de Media tensión y cubículos
· Sistema digital de supervisión y control
· Transformador Elevador
· Turbina Kaplan, válvula mariposa y accesorios