Sensores cada vez menores e mais inteligentes se popularizaram e podem ser encontrados integrados em celulares, tablets, sistemas de telemetria de aeronaves, automóveis, máquinas elétricas, entre outros equipamentos. A evolução da capacidade de armazenamento, processamento de dados, conectividade e a diminuição do tamanho dos sensores possibilitaram o seu uso massivo nas mais distintas aplicações domésticas e industriais. São dispositivos como esses que capturam e transformam dados em informações acessíveis aos usuários. E esse volume exponencial de informação implica diretamente no avanço de novas tecnologias de tratamento de dados, a fim de gerenciar de forma mais direta e prática as informações capturadas pelos sensores, com a mínima interferência humana.
Sensor mais inteligente com Machine Learning
Foi com essa ideia que a WEG lançou em 2018 o WEG Motor Scan®, um sensor inteligente que vem auxiliando no diagnóstico de performance de diversos equipamentos. E agora, com o lançamento WEG Motor Specialist, módulo com inteligência artificial e Machine Learning, o sensor aprende sobre os padrões e desvios de funcionamento que o motor elétrico monitorado apresenta durante sua operação e disponibiliza esses dados automaticamente através de um Gateway para o WEG Motion Fleet Management. E é a partir desse aprendizado que o WEG Motor Scan® identifica, sem interferência humana, ocorrências de vibração que alteram os padrões de funcionamento do equipamento monitorado. Inteligência artificial a favor da confiabilidade, produtividade e disponibilidade de máquina.
Ao desenvolver o módulo WEG Motor Specialist, capaz de realizar o diagnóstico automático de falhas de desbalanceamento e desalinhamento dos motores elétricos, bem como indicadores de carga e consumo, foi essencial comprovar a confiabilidade da solução antecipadamente, experimentando dentro dos laboratórios de testes.
Como a WEG validou experimentalmente o desbalanceamento e desalinhamento
Para identificar esses parâmetros foi utilizada uma metodologia estatística baseada na concordância do diagnóstico, na qual o WEG Motor Scan® foi desafiado a responder com o padrão de operação do motor definido para dois tipos de falha: desbalanceamento e desalinhamento, sendo testados também no estado ideal (balanceado e alinhado). Os resultados apresentados pelo WEG Motor Scan® foram comparados antes e depois da imposição das falhas, para análise de concordância. Para garantir a reprodutibilidade dos resultados, foram realizadas mais de 15.000 medições em ambiente controlado, dentro dos laboratórios de teste e pesquisa da WEG, totalizando 120 modos de falhas em diversos motores. O índice de concordância chegou a 92% entre a falha gerada e o diagnóstico do WEG Motor Scan®, um excelente indicador da confiabilidade do diagnóstico automático de monitoramento.
O processo de validação é contínuo, e aliado à estrutura interna da WEG, com mais de 17 laboratórios de ensaios de motores, realiza mais de 60 mil testes por ano. Adicionalmente, em 2021, a WEG terá instalado mais de 1.000 sensores nas suas plantas fabris, já em operação com o WEG Motor Specialist.
Com a implementação do diagnóstico de falhas por meio do WEG Motor Scan®, o Departamento de Manutenção das plantas fabris da WEG passou a contar com esses sensores e inteligência artificial integrada para monitoramento de vibração das máquinas, relata o Diretor de Engenharia da WEG, Rodrigo Fumo.
Graças à solução, é possível eliminar as rotas de verificação e a análise de espectros de vibração para identificação das principais ocorrências de falha, o que acarretariam em custos elevados e maior prazo de entrega da análise para definição do diagnóstico do motor. Com o módulo WEG Motor Specialist, o diagnóstico de falha por desbalanceamento e desalinhamento é feito de maneira autônoma e assertiva permitindo ao usuário uma ação de manutenção rápida e de baixo custo.
A WEG, reconhecida por atuar em diversas aplicações industriais, comerciais e residenciais, oferta ao mercado diversas combinações de soluções de alta performance para a Indústria 4.0, desenvolvidos com alta tecnologia e inovação, com o objetivo de aperfeiçoar processos industriais em todo o mundo. Saiba mais em: www.weg.net/wegmotorscan