随着巴拉圭经济持续增长,扩大基础设施规模的呼声不断,而如何满足旺盛的工业供电需求则成为了焦点。为向巴拉圭国家电力公司(ANDE)输送更多电力,世界上最大的发电站伊泰普管理公司正着手扩建现有的右岸变电站(SEMD)。

2008年,巴西与巴拉圭两国签订合作协议,决定推进两国伊泰普水电站的多项扩建工程,以向巴拉圭输送更多的电力,满足其国内需求或将富余电力销往巴西。此外,该协议还决定在巴拉圭境内的Villa Hayes变电站与右岸变电所之间修建一条500 kV输电线路。

在中标后,WEG公司专门为此项目设计了一个完整间隔(安装设备的物理结构),其中包括一套470 MVA – 500 kV/220 kV自耦变压器和调节器及相关设备、装置、联络线和设施等。

这是伊泰普电站迄今安装的最大变压器。 WEG输配电总经理Carlos Diether Prinz先生表示:“该设备是WEG有史以来安装的最大一台变压器。Itaipu Binational水电站已经成为我们的大客户。”

调节器和自耦变压器计划于10月底交付并于11月由WEG完成全部安装。调节器已提前两个月交付,而自耦变压器也将比原计划提前1个月交付。“对WEG而言,这是复杂机械设计和制造史上的一个里程碑,”Prinz先生解释说。

“多年来我们进行了大量调查,反复论证如何在右岸安装5套变压器/调节器设备和一套备用设备,通过ANDE的220kV系统满足巴拉圭日益增长的电力需求。”Itaipu Binational总经理Jorge Habib Hanna El Khouri说,“右岸变电站的此次扩建不仅为巴拉圭经济的持续发展注入了强劲的动力,而且也让ANDE直接受益。”他又补充道。

供货范围

-调节器重140,000 kg,470-MVA自耦变压器则重达298,000 kg,总重为438,000 kg。

-自耦变压器尺寸:12.9m高x 8英尺宽x 20.5m长。用油量为95,100升。

-WEG布鲁墨蓝工厂与伊泰普发电站相距800公里。两地之间的运输时间为30天。

-自耦变压器和调节器建造工期分别为10和12个月。