WEG在它位于巴西的一家铸造厂内采用了自动排气系统,实现了环保和财政双丰收。这套自动排气系统解决方案每年可降低23.63吨的CO2排放量,与原来相比排放量降低了53%,即节省50%能耗。据估算大气中每吨CO2需要5棵树来吸收,以此计算,要吸收完WEG排放的CO2,每年需要118棵树。

WEG的这套解决方案已经为使用袋式过滤器的所有排气系统内所采用,它已成为这家公司环保策略的重要组成部分。现在WEG正在研究一种新的类似解决方案,使其同样可以用于水泥行业、铝行业以及钢铁行业。

我们的成就有目共睹

巴西铸造厂的袋式过滤器排气系统每年工作269天,每天工作24小时。由于生产工艺和需求在不断变化,每天至少有3台毛刺清洗机器有12小时本来可以暂停运行,而这就导致了机器的不必要排气。

该解决方案使用了两种WEG产品:第一种产品是排气系统使用的节能型WMAGNET(永磁)电动机。该电机在整个转速范围内为恒转矩,因此其排气系统可以一直正常工作;第二种产品为DPFREG20,它负责控制排气系统。

通过与Renner Textil(一家纺织公司)通力合作,袋式过滤器采用了合成纤维,抗损害性能更强,从而延长了使用寿命。能够进行这种改进是因为它达到了过程所需压力和流量设置要求,同时过滤器失效的可能性也被降至最低,从而减少排放到大气中的颗粒。现在袋式过滤器的使用寿命更长,维护成本也更少,并且还可以极大降低能耗。正是这种解决方案的高度实用性与低电力消耗,使其成为许多行业的最佳选择。