WEG recibió un pedido para el suministro de 241 transformadores, incluyendo 49 transformadores secos de 300 a 3150 kVA, 168 transformadores de pedestal de 30 a 2500 kVA, 21 transformadores secos de barniz dieléctrico de 30 a 300 kVA y 3 transformadores de potencia de 60 MVA - 230 kV al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México. El equipo WEG será parte del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, que tiene como objetivo reducir la alta saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Benito Juárez).
Se espera que el proyecto esté operando parcialmente para el primer trimestre de 2021, y cuando esté completamente terminado, alrededor de 20 millones de pasajeros por año viajarán a través del aeropuerto, lo que incluye la expansión de la pista existente y la construcción de otra pista.
Fabricados en la planta de WEG México, los transformadores están diseñados para una altitud de operación de 2500 metros sobre el nivel del mar.
“Nuestro equipo es referencia en confiabilidad, calidad y alto desempeño y este suministro representa la reputación de nuestra marca en el mercado. No solo garantizamos la seguridad y el soporte técnico para el Gobierno de México, sino también la flexibilidad del tiempo de entrega”, dice Carlos Diether Prinz, Director Superintendente de la Unidad de Negocios Transmisión y Distribución.
Los transformadores de potencia WEG son proyectados para garantizar un alto rendimiento en las más diversas aplicaciones para todos los segmentos del mercado, cumpliendo con los requisitos específicos de las empresas. Además, la verticalización de los procesos de fabricación (fabricación propia de barniz electro aislante, cables eléctricos, tanques, kits aislantes, pinturas, etc.) es una característica única y diferencial de WEG, que permite un extenso control de calidad en los distintos pasos de producción, junto con flexibilidad de tiempo de entrega.