谁在家里活过面做面条,或者看过父辈或祖父辈做面食的话,就知道是什么回事。面团从两个金属圆辊筒中间经过,慢慢的变薄,一直到所要的厚度。许多人想不到汽车上用的钢铁、餐桌上的刀叉及很多其它的日常用品,都是经过同样的方式生产的。在钢厂这生产程序叫层压工艺。
钢锭、钢胚或钢的半成品 经过层压工艺制成的基本材料供应给许多不同的行业。这些材料必须能够支持恶劣的工作环境,如高温、机械性的撞击及一直和水接触。这些设备所用的配件必须是高科技和耐用的材质,能够在不同的环境中工作,避免意外的停工和损失。这些材质就是Gerdau集团旗下的南大河州南萨普卡娅市Gerdau Riograndense钢厂寻找给它的辊道层压机,来减低意外的停止的次数。因为这个缘故WEG参与了供应。

原来使用的马达,大部分都很陈旧及已经不再生产了,在轴端的密封已经损耗了而水能够进入使轴承容易损坏。应为这个原因,轴承不断的烧坏。一个月生产量一万两千吨复合钢板,如Riograndense钢厂,生产线意外停止两个小时损失为120吨的复合钢板的生产。Gerdau Riograndense 电气维修助理Valerio Boero说:“还有可能会损失整条钢棍呢”。这情况将使每小时1.5吨的钢料变成废铁。

解决这问题需要以新的科技替代旧的马达,增加生产线的可靠性,保证生产力提高、降低维修成本和市场能够供应备件。WEG的技术人员把钢厂的一台旧马达带回去了解Gerdau所需要的技术特性并做了一个特别研究。供应的方案为在辊道(1.5KGM)装上11台WEG的马达,于一些特别地方给层压机。

钢厂辊道的设计规格特点是层压机能够在恶劣的环境下工作。它的马达必须忍受溶剂的腐蚀、水、蒸汽、灰尘、高温、高次数的启动和时常改变的转向。生产线执行了一些措施来避免在马达上累积残渣,如径向叶片(它也帮助冷却)、IPW66的保护度给W3Seal密封系统来防止喷水进入、电线通道的密封及覆盖和外壳之间的密封。不锈钢的轴、螺栓和标识牌及内部有防腐涂层,这些都是为了增强设备的耐氧化性能。

WEG 的技术分析师Sergio Akio Hiyodo 说:“层压线用的马达是特别的(法兰是设备专用的、电气设计、别的配件)。原来使用的马达是古老的,不容易找到它的替代品,使钢厂只能不断的维修它们。WEG为它带来了解决方案,供应一个可靠性高及容易采购的产品“。

于2008年6月和10月交货,层压机因为更换马达解决了原来不停的中断工作,带来了电力方面的经济,效率超过NBR 7094标准的要求。还有WISE绝缘系统的使用使电圈的强度增加,允许马达使用变频器而不受到电压高峰的损伤。Boero特别指出:”成功了。达到我们的目的,生产线在操作“

层压机如何操作:

想象一台家庭式的面条机。面团经过两个金属圆辊筒之间,装备的位子和钢厂的辊筒一样,另一边压出面条就像钢板一样。层压机是由许多机组组成的,每个机组叫做笼子。这两个工作辊筒和一些支持辊筒一起操作,把钢板的厚度以渐进式压薄,达到要求的厚度。

来源: www.revistapesquisa.fapesp.br