近十年来,WEG设备始终服务于各大海上油气钻探公司。多年经验与口碑的积累,为WEG赢得了一项重要的合作新项目,即与综合性钻探设备公司——IDE Drilling携手,后者为Tuscany International Drilling Inc五台海上钻井平台提供设计、生产、测试与试车服务。Tuscany International Drilling Inc为一家新成立于巴西的加拿大跨国公司,专为巴西HRT石油与天然气开发生产有限公司提供服务
此次项目采购10台适合高湿和海水环境的调速电机(MGV6808:800HP、575V、40Hz、800 rpm)以及16台由柴油发电机(GTA312:650kVA、600V、60Hz、1800 rpm)。这些电机专为发电机组制造商Stemac提供。首批两台钻机已经安装完毕,并已投入使用。
为组装设备和测试钻机性能,公司于2010年11月将电动机装船发给美国客户。在整个测试和反馈阶段,WEG工程师们至始至终保持密切跟踪。测试后,钻机被拆装发往巴西,零部件则由直升机运往玛瑙斯附近的钻探点。只有这时才能重新装配钻机。
IDE Drlling全球营销副总裁Patrick Williams先生解释了与巴西公司建立合作关系的原因,并宣布了一些新的计划。他说:“我们选择WEG,是因为他们在高品质钻机配套电机与发电机上所表现出的专业性,而且我们面向未来制定了长远的业务合作计划。我们希望能借此为巴西的本土生产和服务公司搭建平台。随着与WEG合作的深入,我们将为钻探业提供一流品质的设备。”