阿曼苏丹国是一个中东国家,位于阿拉伯半岛的东南端。 它和在这区域里的许多国家一样,经济基础在于石油和天然气的生产。
它的邻国,阿拉伯联合酋长国在东北,沙特阿拉伯在西边及也门在东南边。它们获益于,有大储存量的容易恢复开采的轻石油。但是阿曼是一个小国,它的油田和储存量都将绝迹。储量已将干枯,将来的产量只能从贫瘠和炎热的内部重油区开采。

近年来,PDO – 阿曼石油发展公司,它支配着该国的能源,参与了一个行动来改变阿曼的下坡石油产量及改善该国将来的全景。转变重心为改善石油恢复生产的方法(EOR)。 在许多的方法中:蒸汽喷射技术,使用重粘石油加热刺激来改善它的产量恢复。 此技术越来越普遍,在中东、北美、中国、俄罗斯和南美洲,一些别的地方使用成功。
这些努力,正在阿曼广大的沙漠的油田中进行。一个完全的蒸汽喷射恢复计划由EN-FAB, Inc.和它的合作伙伴WEG 电器集团公司一起进行。

由于EN-FAB, Inc.公司的专业知识,被聘请来设计和装备一亿BTU的蒸汽发电机给油田。总公司在德州休斯敦的EN-FAB, Inc.,是一家专业公司在设计、施工和生产设备给On-Shore(陆路)的石油和天然气工业。从2006年起,WEG 已经供应了34台发电机控制系统给EN-FAB, Inc.,目前正使用在控制蒸汽发电机的发动机上。

EN-FAB, Inc.的总裁Chandra S. Tripathy说:WEG是我们最大的供应商,在别的国家的蒸汽发电机设计项目商业往来上,有很好交往。和我们的默契,从工程设计的角度到按时供货及售后服务,在生产设备的每一个环节透露无遗。除此外,WEG是唯一我们信任,生产给这么恶劣环境工作的发动机和驱动器的厂家。

目前,EN-FAB, Inc.规定使用CFW-09WEG系列的变频驱动器和直接线上启动(DOL)的用户化控制包裹,来帮助驱动主泵,供应水给蒸汽发电机及锅炉的燃烧空气用的大型通风机。由于WEG的发动机/驱动器机主的性能好,EN-FAB, Inc.要求别的供应商的设备,供应WEG生产的2和4电极的发动机来装配它们的设备及使用WEG的驱动器和VF控制器。

是什么原因EN-FAB, Inc.选择了WEG的发动机、驱动器和控制器给阿曼项目?
WEG自动化的销售工程师Michael Smith 回答:由于它的坚固,适合在不同的电压和频率下操作。油田带给发动机、驱动器和由它们装备的设备不停的挑战。在阿曼,热天沙漠的温度能够到达129度华氏,而且还有很大的风沙。

在这些情况下,Smith说:基本上,我们的发动机是很坚固的,它的维修和频率变换控制器的功能可靠和耐久。
WEG CFW-09频率变换器的设计,使用Vectrue Technology ™。 在3相 AC感应电动机驱动器的领域里,它是最先进的技术。此类型设备供应用户如:它的软件可以选择电压、频率、无感应器矢量和封闭式回路矢量控制技术(使用编码器)于同一个产品上。
WEG参与阿曼的大型的恢复生产石油项目,帮助它自己,使它从一个普通电力发动机生产商发展为一个自动化全面方案供应商。在2008年初,阿曼项目达到了目标3万两千桶石油,只使用了6台连线的蒸汽发电机。

Smith说:射入蒸汽量和石油恢复的产量,有一个直接相关比例。按照EN-FAB, Inc.,增加的蒸汽发电机,石油产量将会按照比例增加。WEG将继续执行它的协议,提供方案给控制器、驱动器和坚固的发动机,同时以人力支持现场,来达到生产目标。