寻求一些方案,以确保在工业上机器使用的安全和效率。然而,结合系统的效率的提高增加优质的产品的需求。WEG的思维以制定智能系列的设备来加强网络沟通的能力。
为了便于控制和保护电力马达在工业的各个环节, WEG推出智能继电器SRW01 。该设备能够用于管理交流电840安培的单相或三相低压电动马达系统。
由于模块化的设计和小尺寸,四十五毫米宽100毫米高,使设备实用和多功。它还有下列功能:保护,控制,测量,监测和诊断。最大的不同之处在于能够互相通信连网,它支持的有三个主要的通讯协议: PROFIBUS - DPV1 , Modbus- RTU及DevicNet 。该SRW01有一个抽屉式的通讯模块,即插即用技使用户能够方便地交换通讯协议。USB端口可使用于监测系统,在没有电源的情况下可以保存马达温度的记录于内存里。
该SRW01用户可以根据自己的需要使用WLP软件编程 。该软件免费随产品发放或可以从www.weg.net网站下载 。模块化设计可以增加集成系统的灵活性,因为控制单元(UC)可以安装的计量和电流控制(UMC)功能 ,形成一个单一的单位,或分开安装在多达两个米的距离里。这项功能在需要节省空间的工业用途上是非常便利的,并确保其组织结构对生产不产生干扰。SRW01的电源电压范围从110 到240Vac/Vdc 。SRW01–UC控制单元SRW01 –用发光二极管LED显示每个出入口的状态,以及显示网络的其他状态、工作条件和故障程度(TRIP)或警报。
功能
SRW01的用户能够选择自动制定参数模式运作。此运作模式,可以使用于三相电力马达直接启动的开关键、 反转或星式/三角式连线,或作为Dahlander马达和两个线圈的启动开关,或使用于PLC 操作(远程I / 0 ) 。
所有的模式都允许监测马达,由于设备的使用透明度高,用户的应用程序能够获得很大的灵活性,允许控制继电器所有的数字出入口,用户还可以设制自己的应用程序。
继电器的诊断功能所提供的信息对维修和测量非常有利。诊断结果可以显示在WLP或人机界面上。该SRW01提供了几种监测选择,如数字输入和输出、每一相的RMS电流值、马达的频率、允许多少次启动失败给每种故障或多少次启动、马达或继电器的操作时间记录、相与相之间的不平衡程度。只有监测是不够的, SRW01还有保护功能,防止超负荷、热保护、防止缺少相或相与相之间电流的不平衡、电流的负荷过小或超越、转子卡锁、内地线故障和频率超出于范围以外。