WEG即日宣布,诺基亚将参与“开放WEG实验室/ V2COM”项目,旨在通过诺基亚数字自动化云(DAC)平台加速其在巴西本土工业4.0的开发进程。

作为先锋,“开放实验室WEG/V2COM”项目与巴西工业发展局(ABDI)和Anatel合作进行,并将使用诺基亚DAC解决方案来验证在该项目下开发出的方案的质量和经济模式。

诺基亚的自动化平台可通过本地边缘计算资源,语音和视频服务以及应用程序目录,确保可靠,高带宽,低延迟的专用网络。 它是一个紧凑且易于实施的平台,由网络设备,基于云的运行监控系统和工业连接器组成,可促进工业领域的标准和特定协议连接。

该项目预计在一年内完成,目前正在WEG位于圣卡塔琳娜州Jaraguádo Sul的一家工厂的真实生产环境中进行开发。 该结果将有助于Anatel进行有关5G专用网络用于商业用途监管的研究。

该工厂将充当实验室,在该实验室中,将同时与MNO(移动网络运营商)提供的常规网络同时测试5G专用网络。 将开发几种工业4.0的实用案例和高级案例,以识别该解决方案可能带来的生产率提高,从而可以整合一致的模型以应用于工业自动化项目。

考虑到疫情大流行期后的技术进步和5G网络使用的有利条件,将评估两个无线电频率:一个在6GHz以下,另一个在27.5GHz到27.9GHz之间。一个独立的研究机构将进行所有必要的性能分析。

正如WEG旗下V2Com公司总监Guilherme Spina所说:“WEG工厂的5G项目不仅将为巴西的技术使用提供官方研究支持,而且还将加快WEG/V2Com产品和解决方案的开发和测试,为我们的客户提供帮助。”

诺基亚拉丁美洲企业领导Marcelo Entreconti表示:“我们与WEG的项目是利用诺基亚5G专用网络,作为领先供应商和技术合作伙伴,提升巴西工业4.0水平的最新实例。通过我们的技术,我们提高了多个经济行业的生产率。我们致力于满足工业发展需求,例如我们与开放实验室Senai合作的人员培训项目,以及现在这个WEG正在测试应用的案例的研究。”

诺基亚在全球拥有220多家大型企业客户,其中有30多家采用5G,并拥有广泛的关键合作伙伴生态系统,最近被GlobalData评为私人无线网络的领导者。