使用WEG的油漆作上述工程最后阶段的完工,能够为安装在公海、平均寿命可达25年的采油平台提供最持久的保护,而且不污染环境。这就是WEG油漆公司所生产的Lackpoxi 76 Wet Surface油漆的过人之处。该产品能满足诸如巴西石油公司这类客户的需求,因此在5月份即开始了对P-59和P-60平台的上漆工程,估计这项工程将耗用约达11万升的油漆。
Lackpoxi 76 Wet Surface 油漆是一款能在比空气湿度相对高出85%以上的潮湿环境下使用的漆料,它能有效地解决客户这方面的难题。由于其不论是在雨天还是在湿度相对高的情况下均能使用,因此能大大增加客户的生产力。该产品的其他特征还包括了不含溶剂,使该油漆不会对环境造成损坏。
全部两个平台的涂漆工程将由WEG油漆公司的技师所监控,保证不论在准备涂漆的表面时,还是在使用油漆的份量方面和与产品保证有关的问题上均严格把关。根据WEG公司的销售分析师Gustavo Longo所述,在巴西仅有三间公司获授权可销售这类油漆,而WEG公司是其中之一,也是当中唯一的一间巴西企业。“该领域的市场竞争非常激烈,但我们总算占下了该市场重要的一席位,并成为其中的佼佼者之一”,Gustavo补充说。
这已不是WEG公司第一次为巴西石油公司的采油平台提供漆料了。随着市场对产品质量的要求越来越大,在科研和技术方面的投资亦然,这使WEG油漆公司能够跟该名大客户继续成为合作的伙伴,也是使公司在造船和离岸作业上能够继续保持其地位的原因。