返回到 我的账户
WEG涂料事业部为采矿行业内具有丰富经验的机器,设备和金属结构的制造商提供工业涂料和防腐涂料已有三十多年的历史。 致力于满足矿石提取,加工和运输的不同要求,WEG的专业耐用涂料旨在减少腐蚀和疲劳,降低维护成本,通过更短的停机时间确保更高的生产效率。
矿石和水泥的提取,破碎,筛分,研磨和处理过程中必然产生过量粉尘,在许多情况下,开采发生在潮湿的环境中。这意味着机器,设备,输送带和金属结构上的涂层必须具有很高的抗性,易于应用和具备成本效益。
WEG双功能环氧树脂产品线配合聚氨酯面漆使用,满足这些工艺的要求,推荐用于施工乃至维护中使用。
在生产过程中,使用基于重力,浮选或浸出的分离技术使设备与液体持续接触,这在极其恶劣的环境中极为常见。被掩埋或浸没在淡水或盐水中的管道和金属框架也需要保护涂层。
WEG技术先进的树脂确保了涂料的优异性能,满足室内或室外的管道,储存和混合罐,浮选柱和单元,倾析器,脱水系统,增稠剂,澄清池和过滤器的保护。
某些在生产过程中使用的产品和材料具有腐蚀性。 因此,与这些化学物质保持接触的设备,储罐,管道和结构物需要做相应的保护。 WEG开发的产品线可以承受化肥,输入物,酸和碱的运输和储存等条件;也有对应混合设备和矿物电解提取设备的产品线。
装载或接收物料的港口长期受到盐雾和湿度的影响,形成最具腐蚀性的环境之一。地处污染物浓度高的工厂和加工单位,其机械运行也受到高度侵蚀条件的影响。
带着您的疑问联系我们