La reducción de los gases de efecto invernadero es una preocupación global y fundamental para asegurar un futuro de calidad para todos. Los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono se han vuelto cada vez más recurrentes y esenciales para las empresas que buscan estar alineadas con estrategias e iniciativas sustentables.
En este sentido, WEG está suministrando una solución de motor de anillos colectores para un importante proyecto de captura de carbono en una planta de cemento en Noruega. Se trata de una planta de captura de carbono a gran escala, una iniciativa innovadora que contribuirá al fomento de una operación industrial más sustentable y que pretende capturar en torno a 400,000 toneladas de CO2 al año a partir de 2024.
El gas capturado se comprimirá y luego se licuará para su almacenamiento subterráneo. El compresor principal será accionado por un motor WEG de anillos colectores y el modelo seleccionado para esta aplicación fue un motor de la línea MAW, carcasa 800, refrigerado por agua con una potencia nominal de 10,400 kW y tensión de 10 kV, operando a 1.500 rpm.
El diseño original requería motores con arranque directo en la red (DOL), pero esta opción no era viable debido a la débil red de suministro de energía en el sitio, con baja capacidad de cortocircuito.
La solución alimentada por variador de frecuencia (VFD) podría haber sido una opción, pero el motor WEG de anillos con dispositivo elevador de escobillas presentó la mejor solución rentable para esta aplicación, ya que utiliza un reóstato líquido para acelerar suavemente el motor. Además, la empresa tiene una importante trayectoria de referencia en motores de anillos colectores, lo que fue esencial para WEG ser seleccionada para este proyecto.