Sumado a las acciones que ya se venían realizando en este país , tableciendo con esta acción un pasó más hacia el liderazgo mundial en la fabricación de
motores eléctricos industriales.
WEG suministró un proyecto de fabricáción que constó de 4 motores de la línea HGF de 450 HP , 6 polos, armazón 5811 , a una tensión de 4,000 V a ser utilizados en bombas de circuito cerrado de refreigeración en el proyecto C.C.C. Altamira V , en Altamira , en el estado mexicano de Tamaulipas.
WEG México fabrica motores eléctricos de baja tensión hasta 100 HP, complementada con la fabricación de máquinas de BT hasta 500 HP , y de alta tensión hasta 2,500 HP.