Turbogenerador para la plataforma Mero en la planta de WEG
Un FPSO es un buque flotante de almacenamiento y descarga de producción. Este es el método más común utilizado hoy para producir petróleo crudo y gas natural en alta mar en aguas profundas. Actualmente hay alrededor de 200 de estos buques en operación en todo el mundo y son ideales para activos ubicados lejos de la costa. Su ventaja clave es que no requieren una infraestructura de tubería local para exportar el petróleo crudo y el gas. Este es el caso de la FPSO Búzios V y la FPSO Mero 2. También será el caso para otros proyectos offshore planeados fuera de la costa de Brasil. Los expertos de la industria pronostican que se otorgarán más de 30 FPSO entre hoy y 2023. Aproximadamente la mitad de ellos operará en Brasil.
WEG se ha preparado para apoyar a esta industria haciendo inversiones estratégicas durante la última década. Esto incluyó la adquisición de Electric Machinery, una empresa fundada en 1891 y con sede en Minneapolis (EE. UU.). Esta adquisición agregó específicamente la tecnología de generador de turbina de gas de 3600 rpm a la cartera en expansión de WEG. WEG Electric Machinery ha fabricado más de 1000 de estos generadores desde 1947. Esto representa más de 20,000 MW de capacidad global instalada. Utilizando este amplio conocimiento, WEG ha desarrollado el generador ST20 de 2 polos (3600 rpm). La FPSO Búzios V contará con generadores de 2 polos fabricados en Brasil. Sin duda, esta es una ventaja dada la regulación de contenido local, pero WEG se enorgullece de decir que la solución ha demostrado ser competitiva para proyectos en todo el mundo. La participación de WEG para la FPSO Buzios V incluye cuatro generadores de 2 polos de 40MVA. Estos generadores fabricados en Brasil se enviarán a la ubicación de nuestros clientes, también en Brasil, donde se empaquetarán las turbinas de gas.
La construcción de generadores de 4 polos (1800 rpm) en Brasil para proyectos de petróleo y gas en alta mar es algo que WEG ha estado realizando durante décadas y la compañía tiene más de 50 unidades en operación en alta mar. El último proyecto WEG incluye cuatro generadores de 4 polos de 36MVA para la FPSO Mero 2. La amplia experiencia de WEG en la entrega de más de 800 generadores de 4 polos se traduce en una mayor seguridad y confiabilidad para nuestros clientes.
Además de estos últimos ocho generadores de turbinas de gas, WEG está suministrando más de 60 motores MV (media tensión) de hasta 13,000kW y la mayoría de los motores de baja tensión (LV) para los dos FPSO. Las aplicaciones mecánicas incluyen compresores de exportación de gas, compresores de inyección de gas, compresores VRU, bombas de inyección de agua, bombas de circulación de línea de flujo y bombas SRU, entre otros servicios. WEG también ha sido seleccionado para suministrar tres variadores de velocidad MV (VSD) para motores de bombas en uno de los proyectos.
"Con una sólida trayectoria en la entrega de equipos eléctricos a las FPSO, WEG está muy bien posicionada para servir a nuestros clientes con soluciones competitivas, especialmente en el entorno actual del mercado con el precio del petróleo alcanzando la marca más baja en décadas", dice Elder Stringari, Director Internacional de WEG. Todo esto, con un estricto cumplimiento de los estándares de calidad internacionales más exigentes y brindando el mejor soporte postventa offshore del mercado en Brasil.
Equipos para la plataforma Buzios siendo probados en las instalaciones de WEG