Esta aplicación ha traído beneficios enormes; Aplicaciones donde antes se pensaba que los motores tipo jaula jamás podrían competir contra los motores de corriente directa, graciasalos inversores el motor tipo jaula ha podido ser una alternativa ideal.

Sin embargo existen algunos fenómenos inherentes a esta aplicación, mismos que no pueden ser pasados por alto ya que influyen directamente en la vida útil del motor.
Uno de estos fenómenos es la distorsión de armónicos que se tiene en la red de alimentación, esta distorsión es debido básicamente a la alta conmutación en la señal, así como por el tipo de onda que se envía al motor, la cual no es precisamente senoidal.
Los efectos dela distorsión armónica se manifiestan en:
a. Incremento de temperatura del motor, en algunos casos un motor con un factor de servicio de 1.15, cuando es utilizado con inversores su factor de servicio. puede disminuira1.0.
b. Daños en embobinados debido a pulsos de voltaje que lleganaser hasta de 2.5kV, los cuales son ¿descargados¿ en las primeras vueltas de los embobinados en el estator.
c. Incremento en las corrientes de rodamientos, las corrientes en rodamientos fueron reportadas por primera vez en 1928, es un fenómeno presente durante la operación normal de un motor, el problema se consideró solucionado con un suministro de energía balanceado, con el uso de inversores de frecuencia estas corrientes se presentan con mayor intensidad, es común en algunos casos utilizar rodamientos aislados para evitar la circulación de las mismas.
d. Incremento en el nivel de ruido, aunque es difícil cuantificar y no hay una regla con la que se pueda calcular este incremento, pruebas del laboratorio demuestran que la alta frecuencia provoca una vibración extra en las láminas del estator y esto a su vez impacta en el ruido del motor.
e. Incremento en la vibración, también existe un incremento en el nivel de vibración, este no es muy alto pero si se ve manifestado en lecturas de vibración de laboratorio.
f. Aumento de pérdidas y la consecuente disminución de eficiencia.
Existen muchos esfuerzos y diversas recomendaciones para limitar el efecto que tiene la distorsión de armónicos sobre el motor y poder garantizar una vida útil adecuadadel mismo.
Por otro lado el conjunto motor e inversor ha sido un excelente aliado en los esquemas de Ahorro de Energía, una correcta selección de estos equipos trae consigo un muy buen aprovechamiento energético.
Cuando este conjunto es seleccionado,además delas consideraciones enumeradas arriba, se debe tener en mente:
1.Verificar la velocidad máxima permitida para el motor.
2.Si el motor operará a muy bajas velocidades, es probable que requiera de una refrigeración forzada.
3.Relacióndepar constante (o potencia constante) necesaria
4.Una adecuada instalación eléctrica, sobretodo en lo referente al sistemadetierra.
WEG como líder tecnológico ha hecho estudios exhaustivos en el tema, llegando a conclusiones y recomendaciones prácticas para esta aplicación, las cuales han sido integradas en el desarrollo de nuestros motores, garantizando así un producto de alta rentabilidad, además de cumplir con los requisitos que por norma son solicitados en estos casos.
Escrito por : Ing. Jaime Jasso
Gerente de Ingeniería de WEG México