Siempre a la vanguardia de la eficiencia y la tecnología, WEG trae la más nueva innovación a su cartera de soluciones para la industria 4.0, el Gateway WEG Motor Scan, para extender la actuación del sensor WEG Motor Scan.
¿Qué es el Gateway WEG Motor Scan?
Un enrutador que envía automáticamente información a la nube a través de Wi-Fi, Ethernet o 3G/4G, lo que permite el monitoreo inmediato remoto del rendimiento del motor eléctrico.
¿Cómo funciona el WEG Motor Scan?
El sensor WEG Motor Scan captura datos del motor, los envía a la plataforma WEG IoT a través de un teléfono inteligente vía Bluetooth® o automáticamente a través del Gateway. Toda la información del motor eléctrico se almacena en la nube, lo que permite el acceso remoto para garantizar la eficiencia del proceso. Esta solución hace un diagnóstico completo de la operación del motor a través de la medición de temperatura, análisis de vibraciones, tiempo de operación, carga, velocidad, intervalo de lubricación y puede operar con niveles de alerta para ayudar en el mantenimiento predictivo. Lo mejor de todo es que el sensor WEG Motor Scan se ha actualizado con nuevas características como la medición del espectro de vibración, carga, rotación, frecuencia y diagnóstico de desequilibrio y desalineación.
Industria 4.0 aún más eficiente
Entre los beneficios clave del uso de esta nueva tecnología está la optimización del mantenimiento preventivo del motor, ya que permite la identificación precisa de equipos que podrían fallar en el futuro, haciendo que el proceso de mantenimiento sea más rápido y más eficiente con poco o ningún tiempo de inactividad de la producción. Según los datos capturados y enviados por el Gateway WEG Motor Scan a la nube, se pueden tomar decisiones más rápidas y más asertivas, especialmente en el caso del mantenimiento predictivo, asegurando una mayor eficiencia y vida útil del motor, evitando el tiempo de inactividad y las pérdidas de producción, garantizando así la integridad de los equipos instalados en fábrica. Mucha más tecnología y conectividad para una industria 4.0 aún más eficiente.
Se puede acceder a más información en www.weg.net/wegmotorscan.
Gateway WEG Motor Scan. La industria 4.0 aún más eficiente.