Una instalación de generación de energía solar desarrollada recientemente por una mina de oro de Sudáfrica ha utilizado transformadores WEG para atender esta aplicación especializada. Factores como armónicos o "ruido" en el flujo de corriente significan que las aplicaciones solares fotovoltaicas (PV) requieren transformadores especializados.
El sitio está generando 40 MW de energía renovable y WEG suministró 10 de sus transformadores diseñados a medida de 5 MVA de capacidad cada uno. Las unidades para este proyecto fotovoltaico se fabricaron en la planta de Wadeville, en Sudáfrica.
En esta aplicación, nuestros transformadores aumentarán de 690 V de corriente a 11 kV. El equipo cuenta con una configuración de doble entrada y única salida, lo que permite que un transformador sea alimentado por varios inversores string a través de la doble entrada.
Otra innovación del reciente proyecto fotovoltaico fue el uso de aceite de éster, en lugar del aceite normal de hidrocarburos, como refrigerante en los transformadores.
Desde un punto de vista medioambiental, el aceite de éster no conlleva el riesgo de contaminar la tierra o el agua si se produce una fuga del transformador, siendo una opción más sustentable. En términos operativos, también es capaz de soportar temperaturas más altas sin degradarse.
Tiene la ventaja de no ser inflamable, por lo que no contribuiría a una explosión o incendio. El aceite de éster también retiene mejor el calor, moderando la temperatura de los devanados del transformador mientras no está activado.