El Presidente de la Usina Colombo, Gumercindo Colombo, acompañado del Gerente Industrial, Sergio Augusto Colombo, y de dos gerentes de operaciones de la empresa, Paulo Noveline y Helio Pavani, estuvieron en WEG São Bernardo, al inicio de este mes, para conocer la fábrica y verificar el resultado de la revisión del generador 18.750KVA adquirido por la usina en 2000.
“La Usina Colombo es un cliente de larga data de WEG. Fueron ellos los primeros en adquirir un generador de 18.750 KVA, cuando ésta, aún era la mayor potencia producida por la compañía, hace ya nueve anos. En 2003 cuando comenzamos a fabricar generadores de 50.000KVA la usina fue la primera, una vez más, a comprar el primer equipamiento que produjimos”, cuenta Paulo Sinoti, Gerente de Vendas de WEG São Bernardo.
El Grupo Colombo fue pionero en la electrificación de moliendas en Brasil. En la década de 80 empezaron testando la motorización, en su sede de Ariranha, en el interior de São Paulo y luego avanzaron hacia la electrificación total de las moliendas y de la preparación, en la unidad de Santa Albertina.
Con la misma tecnología empleada en el desarrollo de productos, WEG también trabaja con la revisión, recuperación y repotenciación en máquinas eléctricas giratorias de medio y gran porte. Fue en uno de los laboratorios pertenecientes a la empresa, que el antiguo generador de la Usina Colombo recibió revisión y fue sometido a testes de elevación de temperatura, niveles de vibración, performance y resistencia de aislamiento.
“Esa visita fue de extrema importancia para WEG. Además de mostrarle al cliente nuestra capacidad productiva, pudimos comprobar, también, nuestra pericia en reparaciones de equipamientos antiguos”, explica Alceu Franzner, Gerente Industrial de WEG Energía.
Productora de la marca de azúcar Caravela, la Usina Colombo, instalada en el municipio de Ariranha/SP, opera en el estándar internacional de calidad NBR ISO 9001, produciendo alcohol anhidro, hidratado y extra fino; azúcar refinado, cristal y refinado granulado; y levadura seca de caña de azúcar. Con utilización de bagazo de cana, la usina tiene capacidad instalada para generar 46 MW de energía eléctrica, de los cuales utiliza 16 MW en su complejo industrial de Ariranha y comercializa 20 MW para distribución por la Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).