Para satisfacer las demandas del mercado de consumo en cuanto a la calidad, servicio, precio y tiempo de entrega, las empresas dependen de la disponibilidad de los equipos y de instalaciones confiables. El mantenimiento de los equipos está al frente del proceso de producción como una de las funciones más importantes para garantizar los resultados, pues la paralización de una industria puede significar millones en pérdida, quiebra de confianza en la relación con el cliente, ruptura de contratos, además de muchos días para solucionar los problemas.
La siderúrgica Usiminas de Cubatão, São Paulo, experimentó una situación similar con uno de los motores del tren de laminación, que mostró fallas en el aislamiento. Contactaron al equipo de WEG, quienes al día siguiente fueron a estudiar la situación. En nueve días conforme al plazo contractual, WEG respondió a las necesidades totales del cliente, en un tiempo récord teniendo en cuenta el tipo de problema.
Para Usiminas, la falta de este motor significaba parar toda la línea de laminación de chapas gruesas. El rápido regreso a la operación significó un impacto mínimo en la producción. El motor recuperado es de corriente continua, con más de 30 años de uso. Su potencia es de 6.000 HP, 750 Vcc, rotación de 40/100 rpm (20 polos).
En el proceso de recuperación del motor fue necesario hacer reparaciones parciales en el devanado de armadura y la sustitución de 21 bobinas, así como reparaciones con resina epoxi en el paquete magnético para minimizar los posibles puntos calientes. Fueron reemplazadas 3 bobinas inferiores y 18 bobinas superiores de la armadura. Al mismo tiempo, también se llevaron a cabo reparaciones en la carcasa del estator, con la limpieza general, el secado, la prueba y la pintura.
Para WEG, el servicio rápido que se otorgó a este cliente que es considerada como uno de los más importantes en el segmento de acero es muy importante, ya que la empresa fue capaz de movilizar recursos humanos, técnicos y materiales en un tiempo récord, para resolver el problema en el plazo acordado.
Acerca deUsiminas
Usiminas produce acero para los distintos segmentos: automotriz, construcción naval, de electrodomésticos, de petróleo, agroindustria, maquinaria industrial, entre otros. Es el mayor fabricante de acero plano en América Latina y es líder de mercado en Brasil. Sus plantas de producción se encuentran en Ipatinga / SP y Cubatão / SP, y la compañía también está presente en seis estados de Brasil.
En 2014, Usiminas registró ingresos netos de R $ 11,7 mil millones y la producción de 6,1 millones de toneladas de acero bruto.