A Artemobili é hoje uma das maiores indústrias de móveis de madeira maciça do Brasil, localizada na serra gaúcha, no munícipio de Nova Prata. Com uma área de 40.000 m2, conta com máquinas modernas e equipamentos de alta performance.
Mesmo em um período tão desafiador, causado pela pandemia do coronavírus, a empresa foi a primeira a aderir ao Bônus Motor, iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), coordenado pela CPFL Energia e operacionalizado pela WEG, que incentiva a troca de motores elétricos de baixa eficiência, em operação, por motores mais modernos e econômicos, com um desconto de até 40%.
Motores mais eficientes: maior economia de energia para a indústria
Ao aproveitar a oportunidade, a Artemobili concluiu todas as etapas do projeto, que incluiu uma avaliação de dados, técnica e de adimplência, a aquisição do motor em um dos pontos de venda cadastrados – como a Automasul, revenda WEG de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul –, a comprovação de instalação do motor novo em substituição ao antigo, e por fim, recebeu o desconto da CPFL e WEG mediante recolhimento do motor antigo. Para participar, os motores de indução trifásicos antigos estavam dentro dos critérios do projeto, que são: ter potência entre 1 e 250 cv, sendo 2, 4, 6 ou 8 polos, fabricados até o ano de 2009 e devem operar, no mínimo, 4.320 horas por ano.
Foi assim que a Artemobili substituiu diversos motores antigos, que tinham entre 18 e 21 anos de operação, por motores W22 IR3 Premium da WEG, novos e mais eficientes, diminuindo com isso os custos com energia elétrica e aumentando a confiabilidade da sua produção. Os novos equipamentos atuarão nos sistemas de exaustão da empresa.
Economia Financeira
Nesse fornecimento o cliente obteve um desconto de 35% na compra dos 13 motores novos, da linha W22 IR3 Premium, que atendem ao novo nível de rendimento mínimo para motores elétricos de baixa tensão, em vigor desde o dia 30 de agosto de 2019.
Em geral, o potencial de economia estimado é de 9,09% que equivale ao consumo médio de 72 residências no Brasil. Ao confirmar seu compromisso com a sustentabilidade, a Artemobili busca sempre novos meios, técnicas e tecnologias para melhorar a relação com o meio ambiente, como a participação no Bônus Motor:
“Aderimos ao Bônus Motor em parceria com a Automasul e WEG, melhorando nosso sistema de exaustão, substituindo 13 motores antigos/recondicionados, de baixo rendimento, por novos, de alta eficiência, como o W22 IR3 Premium, gerando redução significativa no consumo de energia, ruído e custo de manutenção” relata Rafael Nadal Zanin, Supervisor de Manutenção da Artemobili.
A empresa conta agora com uma economia de energia de 130.158,47 kWh/ano, o payback está em 1 ano e 6 meses com TIR (Taxa Interna de Retorno) de 87,25% e VPL (Valor Presente Líquido) de R$ 187.955,58.
Todos esses benefícios foram possíveis através do acompanhamento da Automasul, Revenda Integrada WEG, que acompanhou todas as etapas do projeto junto ao cliente, desde o levantamento de dados técnicos, apresentação de resultados e a conclusão do plano de troca.
Para a WEG, operar um programa como o Bônus Motor, em parceria com a CPFL Energia, é mais um motivo de orgulho, pois o programa irá viabilizar a troca de mais de milhares de motores elétricos, contribuindo para o aumento dos índices de eficiência energética em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Clientes da CPFL e RGE que atendam aos requisitos ainda podem inscrever as unidades consumidoras e cadastrar projetos de troca de motores elétricos pelo site www.bonusmotor.com.br.